Hero - Desgasificación de la válvula de control - vista aérea de la refinería

Desgasificación de la válvula de control

Las válvulas de control de servicio severo Fisher son adecuadas para las aplicaciones de outgassing

Desgasificación de la válvula de control

Comprender la desgasificación en las válvulas de control

La desgasificación es un fenómeno de servicio exigente en el que el gas disuelto en un líquido de proceso se libera a medida que disminuye la presión. El líquido del proceso ingresa a la válvula de control como un líquido y sale de la válvula de control como un líquido y un gas. Este caudal bifásico produce gas excesivo y usualmente ocasiona dos tipos de daño, cavitación y erosión. También puede ocurrir vibración y ruido excesivos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Comprender la desgasificación en las válvulas de control

Principios de la desgasificación

Cómo identificarla

La desgasificación es uno de varios fenómenos de servicio exigente que se encuentran en aplicaciones de refinación, petroquímicas y de petróleo y gas que involucran válvulas de control. La capacidad de identificar una aplicación de desgasificación es importante porque se maneja de manera muy diferente a cualquier otra aplicación.

La desgasificación ocurre en muchas combinaciones de líquidos y gases. Entonces, ¿cómo puede saber si su aplicación puede tener un problema de desgasificación? Abajo se incluyen algunos buenos indicadores de que se está produciendo una desgasificación:

  • Indicador de la aplicación: la válvula de control proporciona control del nivel de líquido para un proceso de separación de fases. La etiqueta puede tener LC, LCV o, algunas veces, LV para representar que es una válvula de control de nivel.
  • Pesos moleculares: La desgasificación puede ocurrir en una válvula de control si el líquido y el gas que salen de esta tienen diferentes pesos moleculares.
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Cómo identificarla

Potencial de daño

La desgasificación puede ocasionar problemas en una válvula de control debido al aumento repentino en el volumen del caudal. Cuando el gas sale de la solución, tiene un volumen mucho mayor que el líquido. El área de caudal de la válvula de control debe ser mayor o la velocidad del caudal aumentará.

Un área de caudal restringido puede crear una corriente de pequeñas gotas de líquido a alta velocidad que tienen el potencial de ser erosivas para cualquier superficie sobre la que caigan. Las pequeñas gotas pueden causar una erosión extensa en las superficies internas de la válvula de control y sus internos.

Otro problema es el potencial de altos niveles de vibración. Si el porcentaje de desgasificación de un líquido es alto, la liberación de energía somete a la válvula de control y a la tubería a altos niveles de vibración y ruido.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Potencial de daño

Cómo dimensionar y seleccionar las válvulas de control

En las aplicaciones de desgasificación, se necesitan prácticas de selección y dimensionamiento de las válvulas de control especializadas para garantizar que se traten las necesidades de capacidad, riesgo de vibración y erosión. La selección de las válvulas de control incorrectas para aplicaciones de desgasificación puede ocasionar un caudal restringido, mayor frecuencia de mantenimiento y paradas innecesarias.

Los procesos de producción con líquidos complejos que contienen gases disueltos complican el dimensionamiento de la válvula de control ya que las ecuaciones se basan en líquidos puros. La aplicación estándar de ANSI/ISA S75.01, IEC 60534-2-1, u otras ecuaciones patentadas de dimensionamiento de la válvula de control de nivel del líquido no tienen en cuenta la desgasificación de manera precisa.

Para obtener un Cv que no sea demasiado pequeño ni demasiado grande, comuníquese con una oficina de ventas de Emerson.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Cómo dimensionar y seleccionar las válvulas de control

Método de dimensionamiento con soporte bifásico

Emerson utiliza un método patentado de “soportes” para dimensionar las válvulas de control para las aplicaciones de desgasificación. Toma en cuenta la cantidad de contenido de vapor en la salida de la válvula de control y estima el área aguas abajo necesaria para acomodar la expansión volumétrica en la salida de la válvula de control.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Método de dimensionamiento con soporte bifásico
Habilite JavaScript para usar este sitio web.