Diagnósticos avanzados de temperatura
Los diagnósticos avanzados de temperatura garantizan la calidad y exactitud en las medidas de temperatura, a la vez que permiten mejorar de forma proactiva la evolución del proceso.
Mejore la calidad y exactitud en su medida de temperatura con los Diagnósticos avanzados de temperatura. Estos diagnósticos monitorizan sus procesos para identificar, reportar y solucionar problemas como el impacto de las influencias ambientales, fallos de sensores y condiciones de funcionamiento intermitentes o anormal del sensor. Con esta capacidad, usted puede proteger de manera proactiva sus activos, optimizar sus procesos y proteger a sus empleados, instalaciones y el medioambiente.
Reduzca las interrupciones en el control del proceso con la capacidad Hot Backup™, una función de diagnóstico avanzado que evita los fallos en el sensor principal. Los fallos inesperados en la medida de temperatura pueden provocar problemas de seguridad, legales o medioambientales, además de paradas de proceso. Con Hot Backup, el transmisor envía una alerta de mantenimiento durante el fallo del sensor principal y conmuta automáticamente la salida a un sensor secundario sin afectar la señal de medida.
El diagnóstico de degradación del termopar le ofrece una evaluación continua del estatus del lazo del termopar. Los lazos de termopar a menudo se instalan en procesos con altas temperaturas donde las paradas son costosas. Pueden verse comprometidos por el desgaste de los cables, la degradación y corrosión del sensor. El diagnóstico de degradación del termopar monitoriza la resistencia del lazo del termopar, detectando los sensores degradados antes de que fallen y emitiendo una alerta cuando se supera el límite de resistencia.
El diagnóstico avanzado incluye las capacidades de diagnóstico de sensor abierto/con corto, una función que le avisa acerca de sensores abiertos o en cortocircuito, el más común de los fallos en sensores. Estos fallos pueden deberse a impactos, vibraciones, corrosión, disminución en el grosor de los cables, cables doblados o contaminación. El diagnóstico del sensor abierto/con corto reconoce el fallo del sensor y genera una alarma que avisa sobre la necesidad de mantenimiento, conservando la precisión de la medida y la condición operativa.
En el caso de no poder determinar si una lectura de temperatura anormal es indicio de un problema real en el proceso o consecuencia de un fallo en el sensor, está perdiendo tiempo tratando de resolver el problema y asumiendo el riesgo de parar el proceso con más frecuencia de lo necesario. Con el diagnóstico de validación de la medida, puede distinguir los datos de medida válidos de las lecturas falsas. De esta forma puede confiar en que está controlando su proceso usando solo datos válidos y evitar que las lecturas erróneas causen períodos de inactividad innecesarios.
Mantenga la integridad de la medida con la alerta de deriva del sensor, que detecta la condición de los sensores degradados en un transmisor al que se han instalado sensores dobles. Durante la degradación del sensor, la temperatura reportada puede desviarse del valor real. El diagnóstico monitoriza las lecturas de los dos sensores continuamente y cuando la diferencia en la lectura de ambos sensores supera un límite especificado por el usuario, el transmisor le envía una alerta para indicar el estatus del sensor degradado.
Simplifique la resolución de problemas con un registro de diagnósticos, un registro histórico de las alertas y alarmas del dispositivo. Esta función mantiene la identidad de la alarma o alerta incluso cuando una alarma del transmisor de temperatura desaparece rápidamente. El registro de diagnósticos registra cuáles fueron las alarmas o alertas que se produjeron desde el último reinicio del dispositivo y proporciona acceso a la información de la alarma sin tener en cuenta su duración, ofreciéndole más información sobre el estado del dispositivo y simplificando el mantenimiento.
Mantenga un funcionamiento normal en su proceso con el holdoff de sensor abierto. Es un diagnóstico que evita que falsos eventos de sensor abierto interrumpan el control del proceso. Los transitorios de alto voltaje, como rayos y descargas electrostáticas, pueden provocar falsas alarmas de sensor abierto que alteren el control del proceso. Al activar este diagnóstico, el transmisor espera varias actualizaciones para determinar si realmente se ha producido un evento de sensor abierto antes de generar una alarma.
El diagnóstico avanzado incluye alertas configurables de proceso, una función que le permite fijar los niveles personalizados de alarma según los requisitos específicos del proceso y la aplicación. Estas alertas le notifican cuando los procesos fluctúan por encima de los puntos de referencia o críticos. A través de la personalización de alarmas y alertas, este diagnóstico mejora la versatilidad y la capacidad de monitorizar la actividad del proceso, garantizando precisión y eficiencia.
El seguimiento de temperatura mín./máx. le permite monitorizar de forma proactiva las temperaturas extremas o solucionar problemas de calidad. Esta función ofrece acceso a registros de temperaturas extremas, como el caso de la temperatura ambiente, y verifica que las temperaturas de instalación no hayan superado los límites de operación recomendados. Para proteger aún más al proceso, el seguimiento de temperatura mín./máx. también examina los problemas de calidad en la señal de salida para confirmar que no se han superado las temperaturas óptimas.
La compensación de EMF evita que los voltajes inducidos afecten la precisión de las medidas. En los lazos de medida de termorresistencia, pueden inducirse pequeños voltajes(denominados EMF) en los cables del sensor que aumentan la resistencia efectiva y provocan lecturas de temperatura falsas. El diagnóstico de compensación de EMF detecta y elimina los voltajes erróneos comúnmente causados por factores externos, como motores, dispositivos de calibración, terminales corroídas o cables dañados del sensor.
El diagnóstico avanzado de filtro de picos de transitorios evita que las condiciones intermitentes del sensor afecten la precisión. Cuando está sujeto a un entorno ruidoso o con mucha vibración, un sensor de temperatura a menudo puede transmitir estas influencias como falsos picos de temperatura. El filtro de transitorios reconoce y rechaza estas lecturas de temperatura incorrectas e intermitentes y filtra los picos de temperatura incorrectos para ayudar a limitar las interrupciones en el control del proceso.
El filtro de voltaje de líneas protege las medidas de temperatura contra influencias del voltaje de CA. Los sensores de temperatura pueden captar fácilmente cualquier ruido de una fuente de 50 Hz o 60 Hz de voltaje de CA, y el transmisor puede interpretar esta interferencia de voltaje de CA como parte de la medición, causando una lectura incorrecta de la temperatura. El filtro de tensión de la línea reconoce la interferencia de voltaje de CA y filtra el ruido para obtener una lectura más precisa.