Salz ist ein wichtiger Rohstoff, der in der Polymerherstellung verwendet wird. Es wird mit Wasser gemischt, und durch Elektrolyse wird das Chlorid-Atom getrennt und in der Herstellung des Vinylchlorid-Monomers verwendet. Das Salz kann in Silos oder großen Stapeln gelagert werden. Es kann sehr abrasiv und korrosiv sein. Als ein Schlüsselbestandteil muss jederzeit eine ausreichende Versorgung verfügbar sein. Bei Lagerung in großen Stapeln kann es schwierig sein, den Bestand zu kennen, sodass eine robuste Füllstandsmessung erforderlich ist.