Kompaktowy, łatwy w użyciu przetwornik poziomu Rosemount™ 1408H z łączem IO-Link oferuje dokładny, bezkontaktowy pomiar ułatwiający optymalizację działalności i zapewnienie bezpieczeństwa żywności
GÖTEBORG, Szwecja (11 czerwca 2021 r.) – W celu zaspokoić potrzebę bardzo dokładnych i niezawodnych pomiarów poziomu w zastosowaniach higienicznych firma Emerson opracowała przetwornik poziomu Rosemount™ 1408H, pierwsze na świecie bezkontaktowe radarowe urządzenie zaprojektowane specjalnie dla przemysłu produkcji żywności i napojów. Dedykowane funkcje obejmują higieniczną, kompaktową konstrukcję, technologię szybkiego przemieszczania, wyjątkową koncentrację wiązki radaru oraz komunikację IO-Link. To wszystko pomaga producentom optymalizować swoją wydajność, zmniejszać straty produkcyjne i zapewniać bezpieczeństwo żywności.
Radar bezkontaktowy to technologia pomiaru poziomu idealnie nadająca się do zastosowań wymagających instalacji i urządzeń, które spełniają rygorystyczne normy higieniczne. Jest on praktycznie bezobsługowy, co pomaga zapewnić długotrwałą niezawodność w przeciwieństwie do starszych technologii. Urządzenie jest instalowane od góry, co zmniejsza ryzyko strat produkcyjnych w wyniku wycieku i nie mają na nie wpływu warunki technologiczne, takie jak gęstość, lepkość, temperatura i pH. Zwarta i wytrzymała konstrukcja przetwornika Rosemount 1408H sprawia, że jest to odpowiednie rozwiązanie dla małych zbiorników i instalacji typu skid o ograniczonej przestrzeni, powszechnie stosowanych w produkcji żywności i napojów. Higieniczna antena znajduje się na równi z przyłączem technologicznym, które zapewnia usuwanie pozostałości procesowych podczas procedury czyszczenia i sterylizacji na miejscu, a także jest niewrażliwe na kondensację i gromadzenie się osadów. Urządzenie klasy IP69 z atestem higienicznym ma obudowę ze stali nierdzewnej z minimalnymi szczelinami, która wytrzymuje płukanie z zewnątrz i zapewnia możliwość czyszczenia.
Przetwornik Rosemount 1408H jest pierwszym przetwornikiem poziomu, który wykorzystuje technologię fal ciągłych z modulacją częstotliwości 80 GHz na jednym układzie elektronicznym z wbudowanymi algorytmami inteligentnymi. Umożliwia to wyjątkową koncentrację wiązki radaru, dzięki czemu można uniknąć wewnętrznych przeszkód w zbiornikach, takich jak mieszadła, oraz uzyskać większą dokładność pomiarów. Technologia szybkiego przemieszczania sprawia, że przetwornik Rosemount 1408H jest najszybszą technologią pomiaru poziomu na rynku, gromadzącą do 40 razy więcej informacji niż starsze przetworniki. Zwiększa to dokładność pomiarów, co pozwala producentom ograniczyć skalę strat produkcyjnych, zmaksymalizować możliwości produkcyjne i zmniejszyć wahania w produkcji, co prowadzi do poprawy jakości produktu i spójności partii. Technologia ta umożliwia również pomiar aż do samego szczytu zbiornika. W ten sposób wyeliminowanie radarowych stref martwych pozwala użytkownikom na maksymalizację wykorzystania zbiorników.
Rosemount 1408H to pierwszy bezkontaktowy przetwornik radarowy, który łączy się z protokołem komunikacyjnym IO-Link, co ułatwia integrację z dowolnym systemem automatyzacji. Przetwornik zapewnia zarówno konwencjonalne wyjścia przełączające 4-20 mA, jak i cyfrową komunikację o wysokiej prędkości. Wyposażony jest w innowacyjną technologię i inteligentne algorytmy, które ułatwiają instalację i przekazywanie do użytkowania, oszczędzając czas i zapewniając bezproblemową pracę. Dzięki nowemu oprogramowaniu Rosemount IO-link Assistant, które ustawia parametry za pośrednictwem łącza IO-link, użytkowanie urządzeń Rosemount IO-Link jest jeszcze lepsze.
„Przetwornik Rosemount 1408H to najnowsza pozycja w asortymencie urządzeń pomiarowych firmy Emerson, zaprojektowana z myślą o wymogach zastosowań higienicznych”, powiedziała Melissa Stiegler, dyrektor ds. higienicznych rozwiązań pomiarowych firmy Emerson. „Poprzez spełnianie rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa w branży produkcji żywności i napojów przetwornik poziomu minimalizuje ryzyko skażenia, a jego dokładność i niezawodność umożliwiają wytwarzanie produktów wysokiej jakości, której konsumenci oczekują. Stanowi on zatem kompaktową i ekonomiczną alternatywę dla starszych technologii”.
Innowacyjna konstrukcja przetwornika Rosemount 1408H otrzymała w 2021 r. nagrodę Red Dot Award w kategorii projekt produktu. Coroczny, międzynarodowy konkurs rozstrzygany przez jury składające się z cenionych specjalistów w dziedzinie inżynierii i projektowania, którzy każdego roku oceniają tysiące nowych produktów, wyróżniają te produkty, które charakteryzują się wybitną konstrukcją i innowacyjnymi rozwiązaniami.
Więcej informacji znajduje się na stronie Emerson.com/Rosemount1408H.
Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts
Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via X Facebook LinkedIn YouTube
About Emerson
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.