Le dessalement est le processus d’élimination des sels minéraux dissous de l’eau de mer et de l’eau saumâtre pour la consommation humaine. La plupart des principaux marchés utilisent désormais une séparation de la membrane par osmose inverse (OI) au lieu de processus d’évaporation/distillation à forte intensité énergétique, dans la mesure où jusqu’à 99 % des solides dissous dans l’eau de mer brute peuvent être séparés par des membranes par OI. La plupart des membranes par OI actuellement dans les sondes de pH sont en polyamides et peuvent tolérer n’importe quel niveau de pH entre 2 et 10. Cependant, les sondes de pH peuvent être endommagées par l’injection de chlore libre injecté en amont dans le flux d’eau de mer comme biocide. Pour cette raison, le sulfite de sodium est introduit juste avant les membranes par OI pour éliminer tout chlore libre. Le chlore résiduel libre (RFC) est un oxydant qui enregistre un potentiel d’oxydo-réduction (ORP) d’environ 500 à 700 mV. L’élimination du RFC peut être commandée par une pompe à sulfite de sodium jusqu’à ce que la valeur de l’ORP atteigne 50 à 350 mV. En outre, le pH peut également être surveillé. La sonde de pH/ORP Rosemount 389 est dotée d’une triple jonction de référence et est idéale pour retarder l’empoisonnement des électrodes de référence aux ions chlorure dans l’eau de mer, ce qui allonge la durée de vie de la sonde de pH.
L’électrode de référence dans une sonde de pH fournit un potentiel de tension stable indépendamment du procédé. L’électrode de référence se dégrade au fil du temps, ce qui nécessite un remplacement éventuel. La sonde de pH/ORP Rosemount 389 contient trois jonctions de référence pour un délai d’empoisonnement de référence par des ions chlorure dans l’eau de mer, tandis que la sonde de pH Rosemount RBI contient cinq jonctions de référence pour une dégradation plus lente.
Plusieurs types de sonde de pH peuvent être sélectionnés pour un procédé particulier. Bien que de nombreuses sondes de pH soient mises au rebut après utilisation, certaines sondes de pH peuvent être reconstruites et réutilisées. La sonde de pH/ORP Rosemount 3500P ne contient que deux jonctions de référence, mais la jonction de référence et l’électrolyte de référence sont reconstituables.
Cette vidéo décrit le processus de maintenance permettant de choisir entre une sonde remplaçable ou reconstituable.
Les anciennes usines de dessalement utilisent encore le processus d’évaporation. L’eau de mer brute est filtrée grossièrement pour éliminer les solides, puis combinée avec de l’acide dans un bac de traitement. L’eau de mer traitée est chauffée dans un évaporateur, où la vapeur résultante est collectée et recondensée sous forme d’eau douce. La sonde de pH Rosemount 389 comporte une triple jonction et peut être utilisée tout au long du procédé pour surveiller les niveaux de pH afin de réduire la formation de tartre sur des surfaces chaudes.
La sonde Rosemount 389 ORP contient une bande platine qui peut accepter et donner des électrons à la solution. Au fil du temps, un potentiel de millivolt se forme à travers la bande platine, qui est l’ORP de la solution. En savoir plus sur les principes fondamentaux de la mesure de l’ORP.
Les oxydants comme le chlore libre, l’ozone et l’oxygène produisent des valeurs d’ORP positives, alors que les réducteurs comme certains composés organiques produisent des valeurs négatives.
L’élément sensible du capteur de pH est le verre de pH, tandis que l’élément sensible de la sonde d’ORP est la bande platine. Les éléments restants des deux capteurs sont identiques, y compris l’électrode de référence.
La sonde de pH RBI est conçue pour offrir une longue durée de vie dans les applications contenant des sulfures que l’on trouve généralement dans les épurateurs.
La sonde de pH/ORP Rosemount 389 avec câble intégré a un corps moulé en Tefzel™ avec des joints toriques Viton™, qui la rendent quasiment indestructible et résistante aux produits chimiques. Une encapsulation complète vient solutionner les problèmes de fuite ou de forte humidité traditionnellement associés à d’autres conceptions de sondes de pH/ORP. La construction simplifiée, conçue dans une optique pratique, ne nécessite aucun appoint d’électrolyte ni de dépannage complexe.
Le transmetteur à deux voies Rosemount 1058 fournit des mesures fiables pour l’analyse des liquides dans un large éventail d’applications industrielles, municipales et commerciales. Il s’agit d’un appareil alimenté par 4 fils qui fournit une analyse liquide multiparamétrique pour les sondes numériques et analogiques, notamment les entrées des sondes de pH/potentiel d’oxydoréduction, ISE, de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de turbidité et ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone).
Le transmetteur à une voie Rosemount 1066 peut être utilisé pour mesurer en continu une variété de propriétés analytiques de liquides, que ce soit une sonde de pH, de conductivité, de chlore, d’oxygène dissous ou d’ozone. Sa conception permet un accès interne et un câblage aisés. Le grand indicateur offre une excellente visibilité pour les mesures en direct et les paramètres affichés. Pour votre confort, les valeurs du procédé sont toujours affichées en temps réel pendant les procédures de programmation et d’étalonnage.