Flexim
Débitmètres à ultrasons non intrusifs à collier de pointe pour liquides, gaz et vapeur
Débitmètres à ultrasons non intrusifs à collier de pointe pour liquides, gaz et vapeur
Les technologies de mesure de débit à collier non intrusive de débit par ultrasons et de réfractomètre Flexim d’Emerson mesurent pratiquement tout ce qui s’écoule, des liquides comme des gaz. La technologie innovante et la précision font de nous un chef de file du secteur en matière de solutions de mesure de débit. Les débitmètres FLUXUS® à collier mesurent de manière précise le débit de presque tous les fluides, qu’ils s’agissent de liquide ou de gaz, et excellent dans la mesure de vapeur, sans interrompre les opérations. Le support de montage WaveInjector® peut fonctionner à des températures extrêmes, étendant ainsi la plage d’applications de la technologie à ultrasons non intrusive à des températures comprises entre -200 et +630 °C (-328 à +1 166 °F). De plus, nos instruments de mesure conçus pour une utilisation en atmosphère explosive garantissent précision, sécurité et fiabilité dans toutes les conditions.
Que devez-vous mesurer ?
À ultrasons non intrusif
Débitmètre à ultrasons, non intrusif à collier : des mesures précises sans contact direct avec le procédé
Réfractomètres de procédé
Réfractomètres de procédé : contrôlent la composition des fluides pour un contrôle de la qualité crucial dans des secteurs tels que l’agroalimentaire et l’industrie pharmaceutique
EASTMAN CHEMICAL
Je pense que l’on peut dire avec certitude que les débitmètres à ultrasons ont enfin atteint leur potentiel. J’ai effectué plus de 600 mesures avec le débitmètre portatif FLEXIM, et mon taux de réussite est de 99,8 pour cent ; ce qui comprend les conduites contenant des acides, de l’eau, des gaz et des boues à plusieurs centaines de degrés. À la fin de la journée, je recueille tous les vidages de données à partir de l’enregistreur de données intégré et je les exporte vers mon logiciel de calcul.
Greg H.
Chimiste analyste de procédé
Université NOVA Southeastern
Je peux désormais paramétrer nos réglages de façon précise, exactement de la façon dont l’usine le recommande pour une performance optimale. Mais il y a bien plus que cela. Comme nos pompes sont dotées de variateurs de fréquence, nous pouvons arrêter de les faire fonctionner à la vitesse maximale. Avant d’adopter les débitmètres FLEXIM, nous utilisions des vannes papillon et des vannes à guillotine pour faire baisser le débit. Maintenant, je peux entièrement ouvrir chaque vanne et programmer le variateur de fréquence pour qu’il fonctionne à la vitesse optimale pour distribuer l’eau de refroidissement.
Jim M.
Ingénieur CVC
Mosaic
Nous disposons désormais de 20 débitmètres à ultrasons PIOX FLEXIM qui fonctionnent bien et renvoient des données en temps réel. Ils ont amélioré la sécurité, la précision et la production. Je suis heureux de constater la manière dont les mesures non intrusives facilitent mon travail et rendent l’usine plus efficace en réduisant les temps d’arrêt. Avant, nous ne pouvions pas réparer les fuites d’acide en fonctionnement car nous ne pouvions pas opérer sans un transmetteur de concentration.
Chris H.
Directeur du département de l’acide sulfurique
Eastern Reservoir Services
Il est vite devenu évident que la mesure par ultrasons à collier était la solution à suivre. J’ai recherché tous les débitmètres disponibles et les ai restreint à FLEXIM. Nous disposions de quelques débitmètres pour démonstrations et c’est lui qui nous a convaincu car il détenait des caractéristiques dont nous avions besoin, dont une batterie de 16 heures. Son utilisation était intuitive et il était le plus rapide à installer.
Bram A.
Ingénieur site ERS
Empire State Building
Au fur et à mesure que le bâtiment gagne en efficacité, nous utilisons également les débitmètres d’énergie FLEXIM pour mettre à niveau des compteurs secondaires anciens ou inexistants dans tout le bâtiment. Ces débitmètres ont fait preuve de fiabilité et sont parfaits pour les installations renouvelées, car ils ne sont pas intrusifs et éliminent le besoin de sectionner la conduite pour l’installation.
Dennis P.
Responsable programme
Coastal Monitoring Associates
Le nouveau système FLEXIM est un système plus stable que celui que nous avions. Et la précision est excellente.
Ron P.
Hydrologue (CMA)
Responsable du district des eaux de Jacksonville
Il y avait un sérieux problème d’équilibre. Nos mesures ont montré que nous distribuions beaucoup plus d’eau que nous ne retirions de nos puits. Le problème provenait des débitmètres magnétiques, en raison de la teneur élevée en minéraux, les sondes s’encrassaient, ce qui dégradait le signal et faisait état de débits inférieurs aux débits réels. Nous avons trouvé le débitmètre FLEXIM et après avoir évalué que celui-ci était précis à 1 %, nous avons installé 35 débitmètres pour nos mesures de puits les plus problématiques.
Shawn A.
Responsable
United Riverhead Terminal
Nous avons installé un débitmètre HPI FLEXIM pour la détection de débit et d’interface afin d’améliorer nos opérations. Nous perdions de l’argent car nous ne parvenions pas à détecter le moment précis où le produit arrivait de la barge afin de pouvoir le diriger vers le bon bac. Le débitmètre HPI a réussi à identifier avec exactitude les deux interfaces. Cette information nous a permis de réduire au minimum le nombre de numéro deux qui a été abaissé. Le débitmètre fournissait également un aperçu du débit précis en temps réel et du volume total de mouvements de produit et de coupe. Cela nous a permis d’économiser entre 1 500 et 2 000 barils, ce qui se traduit par une économie de 30 000 $. Ce qui revient à une économie annuelle de 750 000 $.
Scott K.
Directeur de production
Aegis Energy Services
Lorsque nous avons entendu parler de la capacité de mesure de débits faibles de FLEXIM, nous l’avons essayé. Les résultats étaient si précis que nous en utilisons maintenant un pour chaque application.
Dale D.
Ventes et marketing
Compagnie des eaux Aquarion
Les débitmètres FLEXIM se sont avérés être meilleurs que ceux auxquels nous étions habitués. Les débitmètres sont capables de mesurer le débit jusqu’à 0,03 ft/s, ce qui est 10 fois inférieur à ce que mesurent les débitmètres magnétiques que nous utilisons.
John S.
Spécialiste principal des opérations
Université d’Akron
Nous avons cherché un débitmètre à collier pour mesurer de l’eau chaude à haute température de 400 °F. Nous avons trouvé le débitmètre FLEXIM, dont la capacité a été évaluée à 750 °F et nous avons mis le premier débitmètre sur notre ligne principale. Nous avons découvert que la société de distribution de vapeur ne nous facturait pas correctement, il s’est avéré que le débitmètre FLEXIM avait une bien meilleure étendue de mesure que l’autre débitmètre et était plus précis pour le débit faible. Nous équipons maintenant la plupart de nos bâtiments de débitmètres FLEXIM dans le cadre de notre contrat de performance.
Dave M.
Ingénieur mécanique / Chef de projet
Jacobs Engineering Group (World Trade Center)
Bien que cela ait fini par être un grand projet, cela aurait pu être bien pire. Les pompes et les générateurs n’ont subi aucun dommage et le temps d’arrêt a été considérablement réduit.
Rémon Y.
Responsable de mise en service
Terminal pétrolier Buckeye
Nous avions besoin de mesures de débit pour la détection de fuites de conduite. Je savais que je voulais un débitmètre qui soit non intrusif et très précis, avec un historique opérationnel fiable, pour communiquer avec notre système de contrôle-commande. Nous avons sélectionné le débitmètre à 4 voies FLEXIM pour cette mesure de débit très sensible. La précision du débitmètre a répondu aux besoins de Buckeye et a satisfait aux exigences des garde-côtes en matière de supervision lors des déversements maritimes. Nous sommes en activité depuis plus d’un an et il n’y a eu aucun problème. Une bonne chose à propos des débitmètres à ultrasons est qu’en cas de problème, ils sont faciles d’accès pour apporter des changements. Mais, comme il n’y a pas de pièces mobiles, je ne pense pas qu’il y ait de problèmes à l’avenir.
David M.
Chef de projet senior
Cardinal Gas Storage
Nous avons investi dans trois types différents de débitmètres à ultrasons GE, à insertion et à collier. Nous rencontrions certains problèmes et nous avons payé des techniciens GE afin qu’ils fassent fonctionner ces débitmètres. Ma société a décidé de ne plus dépenser d’argent dans les débitmètres GE et nous venons de cesser de les utiliser. Nous en avions huit dans une installation et cinq dans l’autre. Lorsque nous avons trouvé le débitmètre FLEXIM, nous l’avons mis à côté des débitmètres GE et l’avons testé pendant un an. Je peux honnêtement vous dire que je n’ai jamais eu à y revenir en raison d’erreurs de débits. Nous en détenons maintenant un peu partout dans nos trois installations. J’ai disposé ces débitmètres FLEXIM sur tout.
Justin P.
Responsable du département I/E
Stockage de gaz Ameren
Nous disposons d’environ 100 débitmètres FLEXIM installés sur de nombreux sites de stockage. Nous sommes très satisfaits de leur précision et fiabilité. Nous avons également été satisfaits du service et de l’expertise des représentants.
Max F.
Superviseur
Surveillance continue de l’énergie Utilivisor
Nous mentionnons toujours les débitmètres FLEXIM car leur précision est de 1 % de la mesure, ce qui est confirmé par un certificat d’étalonnage. Plus important encore, ils maintiennent leur précision pour des faibles débits. Les débitmètres FLEXIM capturent les faibles débits mieux que tous les débitmètres que je connais. Si les débits ne sont pas détectés, vous gaspillez de l’énergie gratuite.
Tim A.
Responsable
Crestwood Midstream
Utiliser un débitmètre à ultrasons à collier [FLEXIM] a vraiment amélioré notre rentabilité. J’ai été surpris de voir que les débitmètres sont capables de mesurer à peu près tout. Ils étaient beaucoup plus solides et précis que je ne le pensais. C’est une fonctionnalité dont chaque directeur de production midstream devrait disposer.
Mike H.
Directeur d’exploitation
NASA
Flexim est le débitmètre préféré ; ce choix se base sur des enquêtes, y compris la recherche technologique, les études de marché, la familiarisation à la technologie, la familiarisation de l’unité, l’analyse de précision attendue et les essais sur site réels. Des tests indépendants réalisés par les laboratoires KSC et CEESI confirment la précision spécifiée de 1 % des débitmètres FLEXIM.
Michael K.
URS Corporation pour la NASA
Principal producteur d’énergie de la côte Est
Maintenant qu’avec FLEXIM, les problèmes de tube et de débit sur l’unité ont été résolus, nous prévoyons de passer à une solution similaire pour une unité sœur. Grâce à ce que nous avons appris, nous sommes certains d’être en mesure d’obtenir immédiatement des mesures précises de débit.
Tim
Ingénieur en chef
Fabricant de microprocesseurs médio-atlantique
Le débitmètre FLEXIM que nous avons choisi était portatif et fonctionnait sur toutes les tailles de conduite. Il mesurait également des débits lents avec une grande précision. Nous en avons installé sur chaque conduite latérale et nous avons fait la somme de débit sur une période de temps particulière. Nous avons ensuite comparé cela aux mesures de débit massique de l’outil. Lorsque nous avons comparé sa performance à celle de nos propres débitmètres de bâtiments, le débitmètre FLEXIM était assez précis.
Anne
Ingénieure
Université Major Northeast State
Nous avons décidé d’installer un [FLEXIM] débitmètre sur notre bâtiment de chimie, qui nous posait problème. Nous avons convenu d’une période d’essai sur l’eau refroidie et l’eau chaude qui atteignait jusqu’à 350 °F. Les mesures étaient précises à un pour cent sans dérive. Il nous a finalement fournit les données précises sur ce bâtiment qui nous manquaient. Face à ce succès, nous avons commencé à remplacer nos débitmètres différentiels par ceux à ultrasons. Nous disposons désormais d’un total d’environ 100 débitmètres à ultrasons qui surveillent notre débit et notre température CVC et rendent compte au tableau de bord/système BAS. Nous avons récemment ajouté 70 nouveaux débitmètres pour l’eau domestique, et nous continuons à en ajouter bâtiment par bâtiment.
Tim
Responsable du département énergie et développement durable
Usine d’aluminium du Midwest
J’ai proposé un autre débitmètre FLEXIM pour la ligne d’eau chaude. Après notre expérience avec le débitmètre FLEXIM portatif, je n’ai eu aucun problème à obtenir l’approbation pour l’achat d’un débitmètre FLEXIM à collier permanent pour mesurer le débit et les températures à et de l’usine.
Mark
Ingénieur en utilités
Centre technique de la Silicon Valley
Les débitmètres FLEXIM ont bien fonctionné pour le SVTC. Ils n’étaient pas aussi proche de la pleine capacité comme ils le pensaient. Le remplacement d’équipements vieillissants ainsi que la réalisation de mises à niveau et d’adaptations allaient être coûteux, mais ce n’était pas nécessaire. Ce projet a grandement été amorti.
Jason D.
Vice-président de l’ingénierie
Usine de traitement des eaux usées de l’Est
L’installation des débitmètres s’est déroulée sans problème. Ils ont fourni des données cohérentes et fiables. À l’avenir, les données seront utilisées par le système de contrôle et d’automatisation du procédé non seulement pour surveiller, mais éventuellement contrôler le débit et optimiser le procédé.
Paul M.
Ingénieur projet principal
Usine de phénol
Le débitmètre différentiel était beaucoup plus bruyant ; il indiquait un débit supérieur à celui du FLEXIM. De plus, les mesures diminuaient au fil du temps, à mesure qu’il se bouchait. Le débitmètre à ultrasons nous a fournit de bonnes mesures stables avec un niveau sonore minimal. Pendant trois mois, nous l’avons testé puis installé définitivement. Il s’agit maintenant de l’un des dispositifs de verrouillage de sécurité de l’usine et il fournit toujours des mesures précises et sans bruit. Et nous n’avons pas à le retirer et à le nettoyer !
Mike
ingénieur fiabilité
Aucun contact avec le produit et aucun risque de fuites
Pas de forage et pas d’interruption des opérations
Indépendamment du fluide, du matériau et du diamètre de la conduite
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s'avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d'achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.