Technologie PeakVue pour l’analyse des machines

Technologie PeakVue pour l’analyse des machines

La technologie PeakVue permet de détecter avec rapidité et précision les défaillances émergentes qui apparaissent sur les machines à roulements mécaniques

Simplifier l’analyse des machines

Simplifier l’analyse des machines

Souvent, les données vibratoires ne sont pas communiquées à la salle de commande parce qu’elles requièrent un savoir et des outils spécialisés pour en extraire des informations.

La technologie PeakVue d’Emerson réduit la complexité de l’analyse des machines pour fournir une seule tendance avec des informations simples et fiables sur l’état des équipements. PeakVue filtre les signaux traditionnels de vibration pour se concentrer sur l’impact, un indicateur bien plus utile pour connaître l’état global des équipements, quel que soit le type de machine rotative.

Et maintenant, avec l’introduction de PeakVue Plus, les utilisateurs trouveront encore plus facile de tirer parti de cette technologie. Visionnez les vidéos ci-dessous pour en savoir plus.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Simplifier l’analyse des machines

Principe de fonctionnement

Définition d’un bon palier

Prenons l'exemple d'une pompe de procédé type tournant entre 900 et 4 000 tr/min et observons son évolution au fil des différentes étapes d'une défaillance de palier. En nous basant sur l'état de référence d'un palier en bon état, nous pouvons observer des vibrations importantes. Il est important de noter que le PeakVue est à zéro. Ceci s'explique par le fait qu'une machine en bon état, bien installée et bien graissée ne devrait avoir aucun effet. Nous pouvons donc avancer que, sur une machine en bon état, le principe Zéro - PeakVue doit être à zéro ou à proximité.

Panne de niveau 1

Au tout début de la défaillance du palier, le défaut n'est pas perceptible à l'œil nu. Les vibrations globales restent inchangées, mais PeakVue commence à indiquer l'émergence d'une défaillance. Lorsque la valeur atteint le nombre 10, il existe un problème au niveau du palier.

Panne de niveau 2

Au niveau 2, de petites piqûres commencent à se former et la durée de vie utile du palier est inférieure à 10 %. De manière générale, aucun signe des pannes émergentes n'est observé au niveau des vibrations, mais la valeur indiquée par PeakVue continue à augmenter. Lorsqu'elle atteint les 20, elle indique l'existence d'un problème grave au niveau du palier.

Panne de niveau 3

Au niveau 3, l'endommagement des paliers est clairement visible. Une légère augmentation de +/- 10 % des vibrations globales peut être observée. PeakVue continue à afficher l'évolution de la gravité des pannes.

Panne de niveau 4

Au stade de défaillance le plus avancé, les vibrations globales peuvent augmenter de 20 % ou plus. Par comparaison, PeakVue continue d'augmenter rapidement (peut atteindre jusqu'à 40 g) et indique à l'opérateur que le palier est en fin de vie utile.

Panne de machine

Les vibrations globales au point de défaillance augmentent sensiblement, mais il est trop tard pour prévoir une solution. Cette réaction indique que l'arrêt de la machine. PeakVue indique le développement d'une défaillance depuis plusieurs mois et semaines. Juste avant la défaillance, les niveaux de PeakVue peuvent rapidement monter en flèche et atteindre 50 g ou plus.

Évitez la défaillance des composants mécaniques sur les tours de refroidissement

Évitez la défaillance des composants mécaniques sur les tours de refroidissement

En combinant la surveillance sans fil des vibrations et la technologie PeakVue, il est possible d'identifier les problèmes potentiels, de planifier la maintenance et d'éviter les arrêts non planifiés sur les tours de refroidissement.

En savoir plus

Actualités

Le nouveau capteur de vibrations facile à déployer d’Emerson simplifie la surveillance des...

Le nouveau moniteur de vibrations sans fil utilise des analyses intégrées afin de prévoir quand, comment et pourquoi les équipements risquent de...

PeakVue Plus expliqué

Stewart Bowers, ingénieur principal en R&D appliquée, explique son fonctionnement.

Emerson propose une fonctionnalité d’analyse prescriptive pour améliorer la fiabilité des...

Le firmware PeakVue™ Plus pour l'analyse des vibrations améliore la prise de décisions des techniciens sur le terrain.
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.