La nueva electroválvula en miniatura de tres vías de Emerson aumenta la flexibilidad en el diseño de productos médicos

Nueva válvula de solenoide en miniatura ASCO serie 090 de tres vías

La nueva válvula de solenoide en miniatura serie 090 de ASCO™ de tres vías permite a los diseñadores crear soluciones más ligeras y que ocupan menos espacio en los dispositivos de oxigenoterapia, terapia de compresión y analizadores de gas. Imagen de alta resolución

La válvula de tres vías, compacta y configurable, ofrece nuevas opciones para el control de gases de gran caudal y precisión en oxigenoterapia y dispositivos analíticos

FLORHAM PARK, N.J. (6 de abril de 2022) – Emerson ha ampliado su línea de electroválvulas en miniatura Serie 090 ASCO™, añadiendo una nueva configuración de válvula de tres vías para ofrecer soluciones más ligeras y que ocupen menos espacio en el control de gases en dispositivos de oxigenoterapia, terapia de compresión y analizadores de gases.

Originalmente desarrollada como una válvula de dos vías para aire y gases inertes en dispositivos médicos portátiles, la válvula serie 090 presenta una arquitectura compacta, tamaño reducido (10,8 milímetros) y una vida útil de 50 millones de ciclos para una máxima fiabilidad. Y, dado que la nueva configuración de tres vías de la válvula de la serie 090 puede ejecutar las mismas funciones de mezcla y derivación que las de un par de válvulas de dos vías, simplifica aún más el diseño de sistemas de suministro de gas pequeños y precisos para oxígeno y otros dispositivos de atención domiciliaria.

Como todas las válvulas de la serie 090, la nueva válvula de tres vías está diseñada para maximizar el caudal de gas, con una relación caudal-tamaño que es ideal para aplicaciones de dispositivos médicos portátiles. El cuerpo de la válvula se moldea a partir de plástico de tereftalato de polibutileno (PBT), con juntas de elastómeros de fluorocarbono (FKM). El actuador de la serie 090 combina una alta fiabilidad con un bajo consumo de energía, por lo que se maximizan la batería y la longevidad de los dispositivos. La válvula de la serie 090 también cumple con todas las directivas de Restricción de sustancias peligrosas (Restriction of Hazardous Substances, ROHS) y de Conformidad europea (Conformité Européenne, CE).

“La introducción de la electroválvula en miniatura serie 090 de tres vías ofrece a los diseñadores de productos mayor libertad para desarrollar nuevas soluciones de válvulas y manifolds para aplicaciones analíticas y terapéuticas”, afirmó Sven Richter, vicepresidente de la unidad comercial de medicina y analítica de Emerson.“ Los productos como la nueva válvula ASCO serie 090, junto con la capacidad de las Soluciones Rápidas de Ingeniería de Emerson, ayuda a nuestros clientes de OEM, fabricantes de equipos originales, a introducir en el mercado productos excepcionales con mayor rapidez y a mejorar la producción interna y la eficiencia de costos esenciales para la competitividad a largo plazo”.

Para obtener más información sobre la válvula ASCO serie 090, visite: https://www.emerson.com/en-us/catalog/asco-series-090.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.