Más información

La nueva aplicación de software para inventarios de tanques de Emerson mejora la eficiencia operativa

Software de gestión de inventario Rosemount TankMaster versión para móvil - Medición de tanques

EL Rosemount TankMaster versión para móvil proporciona acceso a los datos de los tanques en vivo y proporciona una visión clara de todos los tanques en una planta, con la capacidad de acceder con rapidez a la información detallada, lo que da como resultado una supervisión más eficiente de los tanques. Imagen de alta resolución



El Rosemount TankMaster versión para móvil proporciona acceso instantáneo en cualquier dispositivo - Medición de tanques

Al poner los datos en tiempo real a disposición de un mayor número de interesados por medio de teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, el Rosemount TankMaster versión para móvil permite tomar mejores decisiones y mejorar la eficiencia y la seguridad operativa.
Imagen de alta resolución

El Rosemount™ TankMaster™ versión para móvil proporciona un acceso seguro e inmediato a los datos de los tanques críticos a un mayor número de interesados

GOTEMBURGO, Suecia (15 de abril de 2021) – Emerson ha lanzado el Rosemount™ TankMaster™ versión para móvil, la primera aplicación de software para la gestión de inventario multiplataforma del mundo para sistemas de medición de tanques que proporciona un acceso seguro e inmediato a los datos de los tanques críticos. Al poner los datos en tiempo real a disposición de un mayor número de interesados por medio de teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, esta solución para móvil fácil de usar permite tomar mejores decisiones y mejorar la eficiencia y la seguridad operativa.

En las industrias de almacenamiento de tanques, petróleo y gas, petroquímica y refinería, química y alimentos y bebidas, los datos de medición de tanques a menudo permanecen aislados en sistemas heredados a los que pocos tienen acceso. Sin embargo, para transformar digitalmente sus operaciones y mejorar el desempeño, las organizaciones necesitan proporcionar acceso instantáneo a los datos a un mayor número de cargos laborales. Esto incluye al personal de campo, a las gerencias, a los responsables de ventas, compras y finanzas, y a otras partes interesadas, como proveedores, clientes, comerciantes, propietarios de productos y autoridades aduaneras.

El software de gestión de inventarios Rosemount TankMaster es un potente paquete que recoge datos de medición de tanques en tiempo real, como el nivel, la temperatura, la presión y el nivel de interfase del agua, y calcula el volumen y la masa para fines de inventario y transferencia de custodia. El Rosemount TankMaster versión para móvil se ofrece como una incorporación a esta infraestructura de paquete de software existente, que agrega movilidad, uso compartido y conexión en red.

El Rosemount TankMaster versión para móvil proporciona acceso a los datos de los tanques en vivo y ofrece una visión clara de todos los tanques en una planta, con la capacidad de acceder con rapidez a la información detallada, lo que da como resultado una supervisión más eficiente de los tanques. Entre sus características se incluyen la posibilidad de organizar los tanques en grupos, personalizar qué parámetros de los tanques se muestran y establecer rápidamente una lista de seguimiento de los tanques de especial importancia. Se pueden crear grupos de usuarios con diferentes privilegios para ver los tanques y sus parámetros. También se dispondrá de funciones para generar y exportar informes.

Esta aplicación cumple los requisitos de seguridad de la red y del sistema detallados en la norma internacional IEC 62443-3-3. Su diseño se basa en una arquitectura de tres niveles que constituyen zonas de seguridad separadas, y todos los datos transportados se cifran mediante el protocolo de seguridad de la capa de transporte. También admite el inicio de sesión de dos factores para ayudar a garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder al sistema.

"Para mejorar su desempeño operativo y aumentar significativamente la eficiencia, las organizaciones buscan con mayor frecuencia poner los datos de medición de tanques en tiempo real a disposición de un número cada vez más elevado de partes interesadas", dijo Per Skogberg, gerente de soluciones de Emerson Automation Solutions. "Al facilitar el acceso seguro a esta información, el Rosemount TankMaster versión para móvil ofrece la oportunidad de aumentar la eficiencia, impulsar la productividad y mejorar la colaboración en toda la cadena de suministro".

Para obtener más información, visite Emerson.com/TankMasterMobile.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.