La aplicación Radar Master de Emerson para el comunicador de dispositivos AMS Trex simplifica la configuración en el campo de los dispositivos de nivel por radar Rosemount.
Imagen en alta resolución
La aplicación Radar Master de Emerson para el comunicador de dispositivos AMS Trex simplica la configuración en el campo de los dispositivos de nivel por radar Rosemount
AUSTIN, TEXAS (29 de mayo de 2019) – Emerson incorporó la aplicación Radar Master para el comunicador de dispositivos AMS Trex™ con el fin de que sea más fácil para los técnicos de campo configurar los transmisores de nivel por radar Rosemount™ de manera segura y eficiente. Los dispositivos de nivel por radar son críticos para ayudar a ofrecer mediciones precisas y confiables tanto de líquidos como de materiales sólidos. La nueva aplicación permite que los usuarios lleven fácilmente las herramientas de configuración del radar al campo con el software de Radar Master.
Los dispositivos de nivel por radar en el campo generalmente están montados en lugares altos y difíciles de alcanzar que en ocasiones no tienen energía eléctrica in situ. Los técnicos que esperan configurar estos dispositivos, por lo general llevan consigo computadoras portátiles incómodas y fuentes de alimentación para el dispositivo cuando van al campo a realizar la configuración. El comunicador de dispositivos AMS Trex resuelve estos problemas al permitir que los técnicos lleven consigo un comunicador portátil que puede configurar y suministrar energía eléctrica a los dispositivos de radar mediante la aplicación Radar Master.
Los gráficos dinámicos y la interfaz intuitiva en la pantalla táctil de la aplicación Radar Master ayudan a asegurar que los usuarios puedan configurar más rápidamente los dispositivos de medición de tanques con los ajustes correctos. La geometría del tanque se dibuja para que coincida con los parámetros físicos del tanque real, y esto permite que los técnicos puedan ajustar más fácilmente las configuraciones de medición a fin de evitar ecos falsos de objetos estáticos en el tanque, como las escaleras, las hojas del agitador y los deflectores, los cuales pueden demorar el proceso de obtener mediciones precisas.
El diseño compacto del comunicador AMS Trex es ideal para trabajar en el entorno pequeño, y a menudo peligroso, de un tanque. Su facilidad de uso con una mano, la seguridad del usuario con NFC y las clasificaciones de seguridad intrínseca permiten que los técnicos trabajen de manera segura y efectiva en estas áreas difíciles.
"En la actualidad, los usuarios de Radar Master pueden dejar sus computadoras portátiles al salir al campo y lograr una configuración confiable y precisa con más facilidad, incluso en áreas clasificadas, gracias al AMS Trex", dijo Anna Oleander, gerente general de radares de proceso en Emerson.
Los usuarios pueden hacer un seguimiento, visualizar y marcar la tendencia del nivel del tanque, ademas de recibir información de alerta para identificar problemas y colaborar en la resolución de problemas con el nuevo historiador incorporado. Los técnicos también pueden ver y comparar instantáneas de datos de configuración pasados en una línea de tiempo, con mejor información sobre el impacto operativo de los cambios.
Cada cambio de configuración hecho en el campo se registra automáticamente y se agrega la fecha y hora, lo que proporciona un registro de auditoria automatizado. Los cambios se actualizan en la base de datos del AMS Device Manager siempre que el dispositivo AMS Trex detecte una señal Wi-Fi o una conexión USB para garantizar la precisión de la base de datos y la integridad de los datos de medición.
Para obtener más información sobre el comunicador de dispositivos AMS Trex, visite emerson.com/Trex