Emerson celebra 150 años de innovación en válvulas y protección contra la sobrepresión de Crosby

Celebramos los 150 años de válvulas de alivio de presión de Crosby

El innovador portafolio de válvulas de alivio de presión de Crosby ofrece una protección contra la sobrepresión sólida y confiable en un amplio rango de industrias. Imagen de alta resolución

Las válvulas de alivio de presión de Crosby mejoran la seguridad y aumentan el tiempo de actividad al ofrecer una protección del exceso de presión confiable en un amplio rango de aplicaciones esenciales

STAFFORD, Texas
(17 de julio de 2024). Emerson conmemora en el día de la fecha el 150.º aniversario de su línea de válvulas de alivio de presión (PRV) de Crosby™, lo que marca un hito importante en la historia de las PRV y los productos de protección contra la sobrepresión. Las tecnologías de Crosby están probadas en campo y diseñadas para cumplir con los estándares regulatorios más recientes, lo que se traduce en mejor desempeño, mayor confiabilidad y seguridad optimizada. 

Entre los productos actuales de Crosby se encuentran los siguientes: 

  • Serie J: Tecnología sólida y comprobada que proporciona una protección contra la sobrepresión confiable en diversas aplicaciones como aire, gas, vapor, líquido y fluidos bifásicos, ampliamente utilizada en las industrias de petróleo y gas, refinación y productos químicos.
  • OMNI-TRIM®: Solución comprobada para la protección contra la sobrepresión y el alivio térmico en aplicaciones con aire, gas, líquido y vapor. Su diseño sencillo la hace ideal para refinerías, plantas químicas y petroquímicas, sistemas auxiliares de centrales eléctricas y fábricas de celulosa y papel.
  • Serie H: PRV de alto desempeño para la protección del exceso de la sobrepresión en aplicaciones de seguridad del vapor en el sector de energía que incluye economizadores, tambores de vapor, sobrecalentadores y recalentadores, entre otros.

Emerson desarrolla constantemente nuevas tecnologías de válvulas gracias a su amplia experiencia en aplicaciones de servicios esenciales. Un ejemplo es la tecnología de diafragma balanceado de Crosby que elimina los fuelles en las PRV, lo que garantiza un funcionamiento confiable y equilibrado frente a la contrapresión. Esta innovación reduce los costos de mantenimiento, mejora el desempeño y optimiza la seguridad gracias a su sólido diseño. Por otro lado, la primera solución del mundo para la detección de fugas en fuelles proporciona notificación instantánea de roturas, lo que permite el mantenimiento rápido, la reducción de las emisiones fugitivas y el ingreso de datos de eventos para el análisis inteligente de la causa principal de las fallas, a la vez que optimiza la productividad y la protección del medioambiente.

Todos estos productos de protección de la sobrepresión son tecnologías comprobadas en campo, diseñadas para satisfacer las últimas exigencias de los usuarios. 

Hitos recientes de Emerson en innovación de válvulas:

  • 2019: Lanzamiento de las tecnologías de monitorización PRV y RFID para la serie J de Crosby.
  • 2020: Las válvulas accionadas de la serie J obtienen la certificación SIL3 (nivel de integridad de la seguridad 3).
  • 2022: Emerson presenta la tecnología de diafragma balanceado de Crosby.
  • 2022: Emerson presenta la detección de fugas en fuelles para las válvulas de Crosby.
  • 2024: Los límites de la serie H de Crosby se extienden a más de 7250 libras por pulgada cuadrada/500 bar y 1200 ºF/648 ºC.

“Emerson mantiene su compromiso con la innovación y la excelencia al mejorar constantemente su rango de productos contra la sobrepresión para satisfacer y superar las necesidades cambiantes de los usuarios finales”, dijo Judson Duncan, presidente comercial de gestión de la presión de Emerson. “Gracias a su férrea dedicación al cumplimiento de las normativas, la seguridad y la satisfacción del cliente, Crosby se encuentra en una posición privilegiada para liderar una industria más segura y sostenible en los próximos 150 años”.

Para obtener más información, visite https://www.emerson.com/en-us/automation/brands/crosby.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.