ガスクロマトグラフのオンラインセミナー
お客様のガスクロマトグラフの性能を最大限に活用する
エマソンのガス分析計の専門家が担当するこのウェビナーシリーズは、広い範囲の教育トピックとベストプラクティスをカバーし、お客様の Emerson ガスクロマトグラフの設置、操作、保守の向上を支援します。
ガスクロマトグラフの基礎の習得から、スタートアップとコミッショニング、計測性能を最大限にするためのオペレーティングソフトウェアと計測能力の理解に至るまで、各ウェビナーは分析器をそのライフサイクルにわたって最大限に活用する方法を教示できるように、入念に計画されています。
このウェビナーでは、校正用ガスの選択方法、校正証明書の重要な機能、および校正ガスを使用したガスクロマトグラフの校正方法について説明されます。
このウェビナーでは、ガスクロマトグラフの感度係数が変動する要因、さらに、これらの変動をガスクロマトグラフのトラブルシューティングに活用する正しい操作方法についても検討します。
テストの際、計測精度を確実にする方法と、2 つの有効期限の間に分析計が期待通りに機能しているかを確認する方法を習得してください。次の有効期限までに再現性と継続的な正確度の見込み評価をできるようにすることが重要です。
Rosemount ガスクロマトグラフは、様々な通信プロトコルに対応しています。 まず必要な要件を理解していただいたうえでお客様が収集を計画する分析情報を特定することで、どの選択肢がお客様の用途にベストなのかを知っていただきます。
「ガスクロマトグラフの設置上の留意事項」では、分析計を設置する前に考慮する必要がある要件やベストプラクティスを確認します。お客様の用途に最適な選定方法、ユニットの正しい設置方法、ユニットのスタートアップとコミッショニングの方法を習得していただき、最適な計測性能を実現してください
Rosemount ガスクロマトグラフは、長期間、保守がほとんど必要なく操作できるように設計されています。ガスクロマトグラフの性能を最大限に活かし維持するには、性能が監視され、稼働中であったと判明した時点からのベースラインと比較される必要があります。このウェビナーでは、ベースライン状態、最終校正レポートの分析方法、クロマトグラムの分析方法と最適化の方法をレビューします。
ガスクロマトグラフは SHS(サンプル処理装置)次第ですが、SHS は、お客様が直面しているガス計測の問題のほぼ 80 % に責任があります。 SHS が正確でない場合は、ガスクロマトグラフは不正確な計測を行い、双方に大掛かりな保守が必要になります。 このウェビナーでは SHS の基本、ベストプラクティス、計測誤差防止のための対策について取り上げ、お客様のガスクロマトグラフと SHS の正確な動作を確実にします。