En savoir plus sur la transformation numérique
Les nouvelles technologies promettent une amélioration sans précédent des opérations commerciales. Emerson aide les clients à naviguer sur le chemin complexe qui mène à cette destination.
Par Bob Yeager
Au cours des quatre dernières décennies, l’industrie électrique s’est transformée au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Maintenant, nous nous trouvons sur le seuil de la prochaine grande vague de changement.
L’évolution n’est pas une nouveauté dans notre industrie : depuis le début des années 80, nous avons assisté à des changements considérables, du lancement de l’internet et de la croissance de la technologie sans fil à la construction de réseaux neuronaux et au développement de la reconnaissance avancée des formes.
Aujourd’hui, le secteur de l’électricité connaît plus de perturbations que jamais auparavant. Cependant, le progrès vient avec ces perturbations.
Au cours des 20 prochaines années, nous verrons l’industrie électrique évoluer vers une approche logicielle qui rendra les opérations encore plus efficaces et plus sûres. En exploitant les nouvelles technologies logicielles, nous pouvons compter davantage sur la précision de notre informatique pour augmenter le temps de fonctionnement et réduire l’erreur humaine.
Cette technologie s’attaque également à un problème plus vaste : aider les entreprises à saisir les connaissances tribales essentielles acquises par des décennies d’essais et d’erreurs. La révolution en cours, alimentée par l’IoT, permettra aux dirigeants de former des équipes plus efficacement en utilisant ces connaissances. La centrale électrique transformée numériquement, avec sa nouvelle expertise intégrée du domaine, peut aider les entreprises à s’assurer que leurs centrales sont optimisées pour des performances de pointe.
Les enjeux sont importants : il est essentiel de continuer le changement pour assurer l’avenir de l’électricité. Mais il n’existe pas non plus de feuille de route pour le voyage à venir ; chaque organisation a une définition différente de ce que signifie la transformation numérique. Installer de nouveaux logiciels ou matériels dans une usine peut être un défi pour n’importe quel secteur ; mais ce défi peut être particulièrement redoutable dans le domaine de l’électricité.
Cependant, cela ne doit pas être aussi effrayant qu’il n’y paraît ; découvrez le jumeau numérique.
Chez Emerson, nous constatons que les clients veulent tester de nouveaux protocoles et procédés pour optimiser leurs opérations et adopter la transformation numérique qui se prépare, mais ils veulent le faire avec un soin extrême. Après tout, il n’y a pas de marge d’erreur dans l’industrie électrique.
En réponse, de nombreuses entreprises ont commencé à mettre en place des jumeaux numériques, la simulation d’une véritable centrale qui leur permet de tester les changements proposés sans compromettre le système de contrôle-commande réel. Toutefois, le test de ces jumeaux numériques, qui existent dans des environnements complètement séparés du système de la centrale, est un procédé imparfait et potentiellement préjudiciable. Comme ils ne servent que d’instantanés, ils deviennent rapidement inexacts et obsolètes dès leur création. Cela crée un potentiel de problèmes qui apparaissent lorsque le véritable système continue de fonctionner sans être reflété dans l’environnement du jumeau numérique.
C’est pourquoi nous nous concentrons sur la technologie des « jumeaux numériques intégrés ». En utilisant la première plate-forme intégrée de contrôle et de simulation du secteur, Emerson peut travailler avec des entreprises pour créer une réplique numérique exacte de la centrale en direct qui fonctionne en parallèle avec le système de contrôle-commande réel. Le jumeau numérique et la centrale fonctionnent davantage comme de vrais jumeaux, ils se développent ensemble, vivent dans le même environnement. Cela supprime les limites de temps et permet d’éviter les problèmes dans les opérations en direct.
Grâce à cette technologie de pointe, Emerson et la centrale travaillent ensuite en collaboration pour identifier les efficacités opérationnelles, améliorer la sécurité et réduire la maintenance non programmée tout au long de leur parcours de transformation numérique en toute sécurité.
Chaque technologie émergente apporte avec elle une nouvelle promesse d’efficacité accrue. Le jumeau numérique intégré permet de tester ces possibilités en toute sécurité tout en préservant l’intégrité d’une industrie essentielle qui alimente littéralement la vie de milliards de personnes. Des technologies comme le jumeau numérique sont sur le point d’aider l’industrie de l’énergie à véritablement adhérer à la transformation numérique et à en réaliser les avantages.