Actualités en bref : Le 3 millionième positionneur numérique de vanne Emerson vendu

Vanne de régulation Fisher, contrôleur numérique de vanne Fisher FIELDVUE

Vanne de régulation Fisher équipée d’un positionneur numérique de vanne FIELDVUE.
Image haute résolution

Les clients d’Emerson ont acheté trois millions de positionneurs de vanne numériques Fisher FIELDVUE au cours des trois dernières décennies. Voici sept raisons qui expliquent ces achats

MARSHALLTOWN, Iowa (12 octobre 2022) – Emerson a annoncé aujourd’hui qu’un client en Chine a récemment acheté le 3 millionième positionneur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ pour équiper une vanne de contrôle de pression pour le traitement de l’eau de sa station de filtration sur membrane. Le positionneur numérique de vanne, en plus de permettre le contrôle d’une vanne de régulation, fournit une multitude d’informations en temps et en heure sur l’état et la santé de la vanne. Bien que ce soit une étape importante pour Emerson, les sept principales raisons pour lesquelles le personnel des usines de transformation spécifie, achète, installe et utilise les instruments Fisher sont encore plus importantes.

Premièrement, un positionneur numérique de vanne FIELDVUE permet de surveiller à distance la position de la vanne de régulation. Florida Power & Light a installé des positionneurs numériques de vanne FIELDVUE sur 90 de ses vannes de régulation Fisher utilisées pour contrôler les flux de gaz naturel et de vapeur associés aux turbines. Les exploitants de l’usine dans la salle de commande reçoivent désormais des informations sur la position des vannes, ce qui leur permet de vérifier le fonctionnement de chaque vanne. La position précise de la vanne de régulation permet un contrôle plus strict du point de consigne, ce qui augmente l’efficacité et améliore les opérations.

Deuxièmement, on peut utiliser un positionneur numérique de vanne FIELDVUE dans un mode hors ligne pour créer une signature pour une nouvelle vanne. Cette signature permet de recueillir des précisions sur les forces de friction de la garniture de presse-étoupe, la consommation d’air, la course de la vanne et d’autres paramètres, qui peuvent tous être comparés aux résultats des futurs essais de signature de la vanne. Souvent, une comparaison permet de mettre rapidement en évidence l’apparition de problèmes, tels que le mauvais alignement des instruments, les problèmes d’alimentation en air et les fuites au niveau des actionneurs.

Troisièmement, les positionneurs numériques de vannes  FIELDVUE peuvent surveiller de manière proactive les performances de la vanne lorsqu’elle est en ligne et qu’elle contrôle le processus, afin d’indiquer, par exemple, si une vanne n’atteint pas les états commandés, ou si elle présente un défaut d'alimentation d’air ou une friction anormale. Ces informations peuvent alerter le personnel de maintenance de l’apparition de problèmes et, dans de nombreux cas, le logiciel de diagnostic peut proposer une liste de causes possibles, aidant les techniciens à cerner le problème et à le régler au plus vite.

Quatrièmement, les positionneurs numériques de vanne FIELDVUE peuvent détecter les événements déclencheurs, puis recueillir des données de profil et de performance des vannes avant, pendant et après l’événement. Ces données n’empêchent pas forcément un événement de se produire, mais les informations sont souvent essentielles pour cerner rapidement la cause profonde du problème et identifier tous les composants défaillants afin de les réparer rapidement.

Cinquièmement, les positionneurs numériques de vanne FIELDVUE sont souvent utilisés dans des applications critiques, comme sur les vannes anti-surpression et les vannes à verrouillage de sécurité. Dans ces applications et dans d’autres, les positionneurs numériques de vanne permettent de réaliser des essais de course partielle pour s’assurer que la vanne fonctionnera comme prévu dans des conditions anormales, et peuvent également être utilisés pour réaliser des essais d’épreuve partielle afin de prolonger les intervalles entre les essais d’épreuve complète requis.

Sixièmement, les données historiques provenant du positionneur numérique de vanne peuvent être combinées avec d’autres informations de processus en amont et en aval, telles que les surpressions ou les oscillations de débit, pour détecter les problèmes opérationnels. Les positionneurs numériques de vanne FIELDVUE peuvent également indiquer comment une vanne se comporte en fonction de paramètres et de facteurs tels que la pression d’air d’alimentation, le réglage du positionneur ou le blocage mécanique.

Septièmement, les positionneurs numériques de vanne FIELDVUE permettent une surveillance à distance sécurisée des vannes, fournie en tant que service par des experts tiers, dont les interventions permettent de décharger le personnel de l’usine, souvent déja trés occupé par d'autres tâches. Sur la base de données instantanées et de tendances, il est possible de détecter des conditions anormales conduisant à l’apparition de nombreux problèmes. Ces données ne sont toutefois utiles que si elles sont recueillies en temps quasi réel et si elles sont accessibles par des spécialistes disposant des outils, des compétences et du temps nécessaires pour les interpréter. Emerson fournit ces services en utilisant son logiciel Fisher ValveLink™ pour effectuer des tests en ligne programmés de chaque vanne pendant son fonctionnement. 

Il s’agit de sept des principales raisons pour lesquelles les positionneurs numériques de vanne FIELDVUE sont largement utilisés dans les usines de traitement. Les avantages dont bénéficient les utilisateurs finaux sont décrits dans les trois applications suivantes.

Une usine d’herbicides dans l’Iowa a réduit ses coûts de maintenance annuels de 230 000 dollars en utilisant les positionneurs numériques de vanne FIELDVUE dotés de diagnostics avancés de vanne de contrôle afin de faire évoluer son usine de la maintenance réactive à la maintenance prédictive. Dans un seul cas, l’usine a économisé près de 100 000 $/heure en détectant et en réglant un problème grandissant de vanne de régulation avant l’arrêt de l’unité.

Une usine de papier en Louisiane subissait des pannes régulières de ses chaudières en raison de problèmes de positionnement des clapets. Des positionneurs numériques de vannes FIELDVUE mis à niveau et dotés de diagnostics avancés ont éliminé ces pannes, évitant ainsi des pertes de 18 000 dollars par heure en raison d’arrêts non programmés.

Une centrale électrique à cycle combiné révisait toutes les vannes critiques lors de chaque arrêt afin d’optimiser la disponibilité de la centrale lors de sa remise en service. Après être passée aux positionneurs numériques de vanne FIELDVUE et avoir mis en place un logiciel d’alerte de diagnostic, l’usine a pu concentrer ses efforts de réparation des pannes plus efficacement. L’usine a économisé 68 000 dollars lors d’une seule panne et a enregistré des réductions de coûts de 33 500 dollars d’une année sur l’autre. Des programmes similaires dans d’autres usines de l’entreprise ont généré des économies moyennes de 1 200 dollars par vanne.

Ces causes et ces conséquences montrent pourquoi le personnel des usines de transformation a souvent opté pour les positionneurs numériques de vanne FIELDVUE auparavant et pourquoi nombre d’entre eux continueront à le faire à l’avenir.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com/FisherThreeMillion.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.