Le format compact du moniteur d'équipements AMS Asset Monitor et sa connectivité Ethernet facilitent son ajout aux équipements existants pour fournir en continu des données et des analyses sur les équipements. Image haute résolution
Le moniteur d'équipements AMS Asset Monitor augmente la visibilité et dote les équipements essentiels de capacités en analyses prédictives.
AUSTIN, Texas (17 septembre 2019) – Emerson présente le moniteur d'équipements AMS Asset Monitor, un appareil d'analyse en périphérie du réseau, qui numérise les données et les analyses des équipements essentiels pour améliorer la performance d'exploitation et la prise de décision. AMS Asset Monitor fournit des informations exploitables sur les équipements essentiels pour lesquels la surveillance ne prévoyait auparavant que des évaluations peu fréquentes. En périphérie du réseau, ce nouvel appareil se connecte à la plate-forme de performance des équipements Plantweb ™ Optics d’Emerson afin de fournir au personnel d'exploitation clé des informations immédiates sur l'état des équipements pour la prise de décision concernant l'exploitation et la maintenance.
Les usines contrôlent généralement l'état des équipements essentiels, tels que les pompes, les ventilateurs et les échangeurs de chaleur, tous les 30 à 60 jours seulement. Plus l'intervalle est long, plus un défaut risque de ne pas être détecté et d'entraîner une défaillance inattendue ayant une incidence importante sur la production, la qualité des produits et le rendement de l'usine. Le nouveau moniteur d'équipements AMS Asset Monitor associe un déploiement simple, une analytique intégrée basée sur la logique et une évaluation intuitive de l'état des équipements pour aider les entreprises à surveiller et à gérer leurs équipements essentiels. Par exemple, les fonctions d'analyse et de visualisation du moniteur d'équipements permettent au personnel de l’usine de planifier efficacement la maintenance lors des arrêts programmés, réduisant ou éliminant ainsi les arrêts non planifiés.
Contrairement aux appareils d'analyse classiques qui envoient des données à un système d'historisation ou au cloud pour être traitées ultérieurement, le moniteur d'équipements AMS Asset Monitor réalise des analyses en périphérie du réseau, en effectuant des calculs au niveau de l'appareil. Cette capacité d’analyse au niveau même de l'appareil réduit les délais, les complications et les dépenses liées à l’ajout de fonctions d’analyse pour les équipements d’une usine. Chaque appareil collecte des données en continu et utilise une logique intégrée pour identifier et diagnostiquer les problèmes de fiabilité courants. Les problèmes, tels que les déséquilibres, les défauts d'alignement, les défaillances de palier, les problèmes de lubrification ou les encrassements, sont regroupés dans un indice global d'état des équipements. Le moniteur d'équipements AMS Asset Monitor communique ensuite ces indices d'état par l'intermédiaire d'un navigateur Web ou, lorsqu'il est intégré à Plantweb Optics, par des alertes personnalisées en temps réel sur des appareils mobiles. Plantweb Optics offre aussi une visibilité à l’échelle de l’entreprise et étend l’analyse en périphérie de réseau et l’intelligence numérique à l’ensemble de l’organisation, en informant le personnel de l'état des équipements essentiels.
« Les usines cherchent toujours plus de moyens d'améliorer la rentabilité en augmentant la productivité. Un seul point de pourcentage ou deux de gain de disponibilité peut représenter des millions de dollars par an, voire plus, explique John Turner, responsable produit pour la maintenance prédictive en ligne à Emerson. Le moniteur d'équipements AMS Asset Monitor permet au personnel de l’ensemble de l’usine de connaître l’état actuel des équipements essentiels, ainsi que les actions suggérées pour l'améliorer. Cela leur permet de prendre des décisions éclairées pour maintenir la fiabilité, augmenter le temps de disponibilité et maximiser la productivité. »
Le faible encombrement du moniteur d'équipements AMS Asset Monitor, associé à la connectivité Ethernet filaire ou sans fil, facilite son installation. L'appareil d'analyse en périphérie du réseau peut prendre en charge de nouvelles applications en ajoutant simplement de nouvelles analyses basées sur la logique.
Pour plus d’informations sur AMS Monitor Asset, rendez-vous sur emerson.com/AMSAsset