Emerson actualiza el transmisor de presión para una experiencia más rápida e intuitiva

Transmisor de presión 3051 - Rosemount

Las nuevas funcionalidades del transmisor de presión Rosemount 3051 hacen que sea más fácil de usar, brindan más información y agregan capacidades de diagnóstico, que en conjunto permiten el comisionamiento, el mantenimiento y la resolución de problemas.
Imagen de alta resolución

Las nuevas funcionalidades del transmisor de presión Rosemount™ 3051 ofrecen conectividad de respuesta móvil, mejoran la eficiencia y proporcionan plantas más seguras

SHAKOPEE, Mn. (7 de noviembre de 2022)
– Durante la jornada de hoy Emerson presentó el transmisor de presión Rosemount™ 3051 mejorado, que agrega nuevas funcionalidades al dispositivo en el que los usuarios confiaron por más de treinta años. Las nuevas funciones potentes hacen que el Rosemount 3051 sea más fácil de usar, brindan más información y agregan capacidades de diagnóstico, que en conjunto permiten que las tareas de comisionamiento, mantenimiento y resolución de problemas se completen más rápido. El Rosemount 3051 ofrece la misma confiabilidad y calidad que los clientes esperan de Emerson, pero ahora con funciones modernas que ayudan a los equipos a ser más eficientes, a que las instalaciones sean más seguras y a que las operaciones sean más rentables en general.  

Las interfaces de usuario del transmisor de presión Rosemount 3051 se han rediseñado para proporcionar una estructura de menú simplificada basada en tareas con navegación común por medio de herramientas de configuración y host para una experiencia de usuario más rápida e intuitiva. El nuevo indicador gráfico retroiluminado de alto contraste puede funcionar en ocho idiomas diferentes y sus íconos visuales brindan una mejor perspectiva del estatus del transmisor para una experiencia más intuitiva. 

La nueva tecnología inalámbrica Bluetooth® simplifica las tareas de configuración y servicio sin tener que conectarse físicamente a un dispositivo, lo que hace que el mantenimiento sea más seguro al eliminar la necesidad de subir escaleras o tanques, obtener permisos de trabajo en áreas calientes o ingresar a lugares peligrosos. Con unas pocas entradas simples y una protección de contraseña integrada, los usuarios tendrán una conexión de datos encriptados desde el transmisor hasta el dispositivo móvil o la herramienta de configuración.

Las actualizaciones adicionales del transmisor incluyen capacidades que históricamente se han limitado a caudalímetros y dispositivos de nivel. Ahora los operadores pueden configurar fácilmente el dispositivo para medir la velocidad del caudal y realizar un seguimiento del caudal total. Las mediciones de nivel son más sencillas con un configurador incorporado para configurar salidas de nivel. Las mediciones de volumen también son posibles para estilos de tanque comunes o incluso tanques personalizados que requieren una tabla de aforo.

El Rosemount 3051 ayuda a identificar problemas en lazos eléctricos y líneas de impulso mediante diagnósticos integrados. Puede identificar problemas que podrían causar que el sistema de control reciba mediciones incorrectas, lo que podría llevar a decisiones que comprometan la seguridad y la calidad. Todos los eventos de diagnóstico se rastrean en el registro de diagnóstico incorporado que permite a los usuarios conocer siempre el estatus de los dispositivos, incluso cuando no están conectados a un dispositivo. Estas capacidades ayudan a los técnicos de servicio a abordar problemas potenciales más rápido al detectarlos a tiempo, cuando aún se pueden corregir antes de que pongan en peligro la seguridad de las personas, las operaciones y el medio ambiente.

La fuerza laboral actual espera que la tecnología sea intuitiva, móvil y receptiva. Con pantallas gráficas mejoradas, tecnología inalámbrica Bluetooth y una mejor usabilidad general, el transmisor de presión Rosemount 3051 de Emerson cumple con las expectativas de modernizar las operaciones, lo que hace que sea más seguro interactuar con el equipo de campo y más eficiente para gestionar el mantenimiento y el servicio.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.