Emerson presenta un silenciador para ayudar a proteger a los trabajadores del ruido de los proceso de gas

Atenuador modal de Fisher WhisperTube

El atenuador modal de WhisperTube está formado por cavidades acústicas de distintos tamaños que rodean un tubo perforado de diámetro completo. Cada cavidad genera una interferencia destructiva en un rango de frecuencias para proporcionar una reducción significativa del ruido en un amplio espectro. Imagen de alta resolución

El atenuador modal de Fisher WhisperTube provee una reducción del ruido en el servicio de fluidos compresibles para mejorar la seguridad del trabajador, sin tener un impacto en el caudal del proceso

MARSHALLTOWN, Iowa (25 de enero , 2022) - Emerson ha presentado el Atenuador Modal de Fisher™ WhisperTube para aplicaciones ruidosas de gas o vapor en una amplia gama de industrias. El atenuador modal es un dispositivo de paso completo que ofrece una supresión de sonido de 15 decibelios para reducir el ruido en el interior de las tuberías producido por fuentes aguas arriba, como válvulas de control u otros dispositivos. Es instalado aguas abajo de este tipo de dispositivos en lugar de una pieza de carrete de tubería, no genera ninguna caída de presión adicional y no tiene ningún impacto en el caudal del proceso.

Los usuarios industriales llevan mucho tiempo buscando una solución para reducir el ruido de las tuberías del proceso, pero hasta ahora todas las soluciones habían generado una importante caída de presión, habían reducido el caudal y/o provocado obstrucciones. Esto ha llevado a algunos usuarios a instalar aislamiento acústico en las secciones de las tuberías para reducir el ruido, pero puede ser muy costoso y complicado de instalar, y no hace nada para reducir el ruido interno de las tuberías. El atenuador modal aborda estos y otros problemas con una solución completa, lo que mejora la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa, mientras reduce el riesgo de daño al equipo de salida debido a los altos niveles de ruido interno de las tuberías.

Entre las principales aplicaciones del atenuador modal se encuentran aquellas en las que los flujos de proceso aguas arriba son modificados por válvulas de control, válvulas de alivio de presión, bombas, compresores y otros dispositivos que generan ruido. Muchos de estos dispositivos deben instalarse en tramos de tuberías sin restricciones de caudal aguas abajo y el atenuador modal funciona especialmente bien en estas aplicaciones porque no contempla tales restricciones.

A diferencia de otras soluciones de supresión de ruido, el atenuador modal no representa una obstrucción en las tuberías, por lo que puede utilizarse en aplicaciones en las que hay partículas suspendidas en los flujos del proceso, y/o en las que una corrida de PIG es necesaria para realizar una limpieza y mantenimiento.

Los dispositivos de WhisperTube son ofrecidos en tamaños desde 2” hasta 12” con clasificaciones de brida de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) de clase 150, 300 y 600. Las clasificaciones de la presión coinciden con los tamaños de la clasificación de la brida, y la temperatura máxima es de 700 grados Fahrenheit.

Para más información visite: Emerson.com/FisherWhisperTube.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.