Applicazione dello stato dei macchinari al settore energetico

Monitoraggio delle condizioni per la produzione di energia

Integra le tecnologie di monitoraggio per ridurre fermi e perdite di potenza, migliorando la disponibilità e l'affidabilità dell'impianto.

Rispettare gli impegni presi anche in un ambiente in continua evoluzione

Gli impianti di generazione di energia sono progettati per fornire profili di carico coerenti e gestire i picchi di domanda. Ma la crescente domanda di energie rinnovabili e la disponibilità di gas naturale a prezzi convenienti hanno forzato un cambiamento delle modalità operative.

Per garantire un'alimentazione costante della rete è necessario aumentare i cicli, con probabilità di riscaldamento delle unità maggiorni e arresti non pianificati. Le apparecchiature, i budget e il personale degli impianti sono sempre più sotto pressione per tenere fede agli impegni presi in termini di soddisfazione della domanda della rete. Il rilevamento dello sviluppo di guasti prima che le apparecchiature si fermino, consente di programmare le attività di manutenzione e di ottenere operazioni più affidabili, riducendo al minimo il rischio di eventi catastrofici.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Rispettare gli impegni presi anche in un ambiente in continua evoluzione
Rispettare gli impegni presi anche in un ambiente in continua evoluzione

Case Study del settore energetico

Wireless Vibration Monitoring | Power Co.

"We are always striving to reduce downtime and to move away from time-based activities and toward condition-based maintenance" 

- Senior Manager, Monitoring and Diagnostics 

Explore why a U.S. power utility company is deploying a network of approximately 5,000 units of Emerson’s AMS Wireless Vibration Monitor in all its fossil sites by the end of 2022.


Wireless PeakVue | Balance-of-Plant

Discover how a North American Power customer harnessed PeakVue technology, AMS Wireless Vibration Monitors, AMS Machine Works, and more to: 

  • Trim labor cost associated with collecting of vibration data.
  • Attain more frequent vibration data for improved monitoring of conditions or rapidly emerging issues. 
  • Reduce risk of incurring costly contract penalties due to plant derating or shutdowns.

Green Hydrogen Power Generation

Explore how Mitsubishi Power Americas is leveraging Emerson automation systems and software, including AMS Device Manager, to increase safety, trim costs, improve sustainability and evolve maintenance at the world’s largest green hydrogen production and storage facility.

AMS 6500 for Turbine Protection

Xcel Energy, headquartered in Minneapolis, Minnesota, is a major U.S. electric and natural gas utility providing energy to more than 3.3 million electric customers and 1.8 million natural gas customers. 

Emerson's AMS 6500 was introduced to Xcel's Pawnee Station (Colorado) during the installation of Ovation for turbine control, and site personnel seized the opportunity to obtain a machinery health management solution that promised full and easy integration with their Ovation system. Even though a contract had been signed to purchase another turbine protection system, that contract was cancelled and the AMS 6500 was ordered.


Plant-wide Condition Monitoring

“We’re monitoring more critical assets than ever before. We’ve put documented proof of the value of predictive maintenance in the hands of our leaders. We’ve made a difference in TEP’s ability to prevent unplanned shutdowns and to more effectively plan maintenance work.”

Learn how Tucson Electric Power, who delivers power to more than 414,000 customers in Arizona, leveraged Emerson's AMS 6500 and wireless vibration transmitters to reimagine sitewide condition monitoring and:

  • Avoid $1 million in maintenance and replacement costs
  • Save more than $750,000 in less than a year
  • Bolster safety by expanding monitoring to equipment in difficult-to-access areas 


Fatti e cifre

Fact 1

Il 39% degli impianti prevede di ridurre i tempi di fermo non programmati ampliando le proprie capacità di monitoraggio.

fact 2

L'86% degli stabilimenti esternalizza alcune o tutte le operazioni di manutenzione.

fact 3

Il 46% degli impianti prevede di ridurre i tempi di fermo non programmati passando a strategie di manutenzione predittiva.

Power Plant

Monitoring for Cooling Tower Pumps & Fans

AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter
pOWER gENERATION
AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter
AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter
The AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter delivers vibration information over a highly-reliable, self-organizing wireless network for use by operations and maintenance personnel. With many of the same advantages as the AMS Wireless Vibration Monitor, it is...
pOWER gENERATION
Advanced Prediction for high consequence plant assets like Cooling Towers – an ideal solution for trimming energy costs.

Monitoring for Gas Turbines

AMS-6500-ATG
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Advance Prediction and Protection for high consequence plant assets like Gas Turbines - an ideal solution for obsolete protection-only systems.
AMS 6500 ATG
Oltre a supportare i livelli di produttività e la qualità dei prodotti, la sicurezza è uno degli obiettivi principali per la maggior parte degli impianti. Uno strumento essenziale per raggiungere tali obiettivi è il sistema di protezione utilizzato sugli asset...

Smart M&D Center

Next Generation Smart Maintenance & Diagnostics • Remote vibration analysis / root cause diagnostics • Remote process efficiency analysis • Monitoring system health verification

Monitoring for Generators

AMS-6500-ATG
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Advanced Prediction and Protection for high consequence plant assets like Generators - an ideal solution for obsolete protection-only systems.
AMS 6500 ATG
Oltre a supportare i livelli di produttività e la qualità dei prodotti, la sicurezza è uno degli obiettivi principali per la maggior parte degli impianti. Uno strumento essenziale per raggiungere tali obiettivi è il sistema di protezione utilizzato sugli asset...

Monitoring for Condensate Pumps

AMS 6500 UM Universal Measurement Card
AMS 6500 UM Universal Measurement Card
AMS 6500
Advanced Prediction for high consequence plant assets like Condensate (vertical) Pumps – an ideal solution for normally hard-to-reach submerged vertical pumps.

Monitoring for Gearboxes, Fans & Pumps

AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
AMS Asset Monitor
AMS Asset Monitor
Manages pervasive sensing while providing prediction, protection and process monitoring capabilities and designed to mount at the asset to reduce cabling. Accommodates up to 12 CHARMS including Vibration and process input CHARMS.
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
In the latest release of the AMS Asset Monitor, user will find that additional functionality delivers new benefits and increased ease of use for monitoring balance-of-plant assets.
AMS Asset Monitor
Asset Monitor
Most plants are aware of the importance of condition monitoring for critical assets...but what about the remaining equipment? What about those balance of the plant items that still need of some level of monitoring but don't justify the extra expense of online...

Monitoring for Gearboxes, Fans & Pumps

AMS Wireless Vibration Monitor
ECAT Single Stroke Cycle Demonstration
Innovation in Wireless Vibration
Emerson Solutions for Improving Reliability
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor
Delivers full vibration data and rich info about machinery health for operations and maintenance. Easily integrated into any control system or plant historian, while diagnostic data can be displayed by AMS Device Manger, among other software.
ECAT Single Stroke Cycle Demonstration
AMS Wireless Vibration Monitor
The health and performance of assets within a plant is a vital component of your organization's ability to produce quality products. Yet for too many plants, the ability to institute condition monitoring on a broad scale has been difficult to implement due...
Innovation in Wireless Vibration
Innovation in Wireless Vibration
The last ten years have delivered many technology innovation that impacted us personally and professionally. Learn how Emerson kicks off the next ten years be redefining wireless vibration monitoring.
Emerson Solutions for Improving Reliability
Emerson Solutions for Improving Reliability
Emerson offers the software, technology and expertise to improve reliability of production assets. Focusing on reliability can mean more availability of assets, more profitability for the plant, and increased safety for personnel.
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
The next step in your digital transformation journey can be quick, easy, and impactful. Unique characteristics of the AMS Wireless Vibration Monitor make installation and configuration so simple, you'll be up and running in less than a few minutes.

Control Room

Real-Time Operator - Actionable Information • Overall vibration values • Alert and danger alarms • PeakVue readings

Monitoring for Cooling Tower Pumps & Fans

AMS-6500-ATG
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Advance Prediction and Protection for high consequence plant assets like Cooling Tower Pumps & Fans - an ideal solutions for obsolete protection only systems
AMS 6500 ATG
Oltre a supportare i livelli di produttività e la qualità dei prodotti, la sicurezza è uno degli obiettivi principali per la maggior parte degli impianti. Uno strumento essenziale per raggiungere tali obiettivi è il sistema di protezione utilizzato sugli asset...

Monitoring for Steam Turbines

AMS-6500-ATG
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Advanced Prediction and Protection for high consequence plant assets like Steam Turbines - an ideal solution for obsolete protection-only systems.
AMS 6500 ATG
Oltre a supportare i livelli di produttività e la qualità dei prodotti, la sicurezza è uno degli obiettivi principali per la maggior parte degli impianti. Uno strumento essenziale per raggiungere tali obiettivi è il sistema di protezione utilizzato sugli asset...

Monitoring for Boiler Feed Pumps & Turbines

AMS-6500-ATG
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Advance Prediction and Protection for high consequence plant assets like Boiler Feed Pump or Turbine - an ideal solution for obsolete protection-only systems
AMS 6500 ATG
Oltre a supportare i livelli di produttività e la qualità dei prodotti, la sicurezza è uno degli obiettivi principali per la maggior parte degli impianti. Uno strumento essenziale per raggiungere tali obiettivi è il sistema di protezione utilizzato sugli asset...

Con i dati incorporati in Ovation si può gestire lo stato dei macchinari

Sei un utente Ovation? Inizia a monitorare lo stato dei macchinari in pochi minuti.

Il portafoglio di soluzioni per l'affidabilità di Emerson si integra con le operazioni e il software esistenti, come la piattaforma di controllo e sicurezza integrate Ovation™ di Emerson e AMS Device Manager, per aiutarti a gestire produttività e processi decisionali di alto livello in tutta l'azienda.
 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Con i dati incorporati in Ovation si può gestire lo stato dei macchinari
Con i dati incorporati in Ovation si può gestire lo stato dei macchinari
Predizione e protezione per le turbine

Predizione e protezione per le turbine

Anche se lo spegnimento di molti tipi di asset presenti nella struttura può comportare l'interruzione della produzione dell'impianto, quelli complessi o costosi come una turbina sono pochi.

Per ottimizzare l'affidabilità di questa risorsa critica, il personale deve poter contare su un sistema completo, con intelligenza predittiva e capacità di protezione, che si integri con il sistema di controllo distribuito.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Predizione e protezione per le turbine

Garantisci l'affidabilità per gli asset Balance of Plant (BOP)

Nella tua struttura sono presenti molti asset che possono avere un impatto sulla capacità: pompe di alimentazione della caldaia, compressori e motori, per citarne alcuni.

Questi asset BOP sono essenziali per raggiungere gli obiettivi aziendali e richiedono le stesse tecnologie di monitoraggio comprovate sul campo con le turbine. Le soluzioni wireless e route-based di Emerson rappresentano il perfetto equilibrio tra monitoraggio della qualità e implementazione economicamente vantaggiosa per queste applicazioni.

Scopri il monitor di vibrazioni wireless AMS

Scopri l'analizzatore dello stato dei macchinari AMS 2140

Scopri AMS Asset Monitor

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Garantisci l'affidabilità per gli asset Balance of Plant (BOP)
Garantisci l'affidabilità per gli asset Balance of Plant (BOP)
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.