Rosemount™ 1208 레벨 및 유량 트랜스미터와 Rosemount™ 3490 제어기를 사용하여 물, 폐수 및 공정 유틸리티 응용 분야에서 지속 가능성을 보완하고 효율성을 향상할 수 있습니다.
레벨 계측을 통한 효율성 향상 및 지속 가능성 보완
Rosemount 1208 레벨 및 유량 트랜스미터와 Rosemount 3490 제어기는 물, 폐수 및 공정 유틸리티 응용 분야에 완벽한 솔루션을 제공합니다. 이 레벨 및 유량 솔루션을 통해 지속 가능한 운영을 보장하고 규정 및 법적 요구 사항을 준수하며, 수처리의 효율성을 개선하여 운영 비용을 절감하고, 사용하기 쉬운 장치로 복잡성을 줄일 수 있습니다.
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 레벨 계측을 통한 효율성 향상 및 지속 가능성 보완
Rosemount 1208 센서 및 Rosemount 3490 제어기
효율적 – 신뢰할 수 있는 – 견고한
물 및 폐수에 완벽한 솔루션
솔루션
효율성을 확보하고 레벨 및 유량 측정을 쉽게 제어해야 하는 물 및 폐수 작업자에게 완벽한 솔루션을 제공합니다.
Rosemount 1208 레벨 및 유량 트랜스미터는 80GHz FMCW 및 고속 스위프 기술을 갖추어 측정 정확도 및 신뢰성을 높일 수 있습니다. 또한 Bluetooth® 무선 기술 옵션을 통해 구성을 단순화할 수 있습니다.
Rosemount 3490 제어기는 호환할 수 있는 HART 트랜스미터와 페어링하여 완전한 제어 기능을 제공할 수 있습니다.
지속 가능성
Rosemount 1208 및 3490 솔루션은 다음을 통해 플랜트의 지속 가능성 보완을 지원합니다.
신뢰할 수 있는 레벨 및 제어 기능으로 자원 사용 최적화 및 물 손실 감소
보고서에 대한 세부 데이터를 확보하여 규정 및 법적 요구 사항을 준수하도록 지원
M12 커넥터 기술로 케이블 또는 센서를 별도로 교체하여 환경 발자국 감소
효율성
이 완벽한 솔루션으로 수동 라운드를 없애고 보다 효과적인 물관리를 달성하며 워터 플랜트의 운영 효율성을 개선하는 동시에 비용을 절감할 수 있습니다.
유지 관리가 필요 없고 침수형 레이더 센서는 응결, 햇빛, 축적 또는 비와 같은 환경적 영향을 받지 않습니다. 또한 디지털 연결 대체 기능을 사용하면 데이터에 액세스하고 공정 효율성에 대한 가치 있는 이해를 얻을 수 있습니다.
사용 편의성
Rosemount 1208 및 Rosemount 3490을 사용하면 구식 측정 장비의 복잡성은 신경 쓰지 않아도 됩니다. 이 새로운 솔루션을 사용하면 다양한 장착 액세서리와 M12 케이블 연결이 가능하므로 설치 작업이 쉽고 커미셔닝 및 케이블 연결을 모두 간단하게 할 수 있습니다. 본질적으로 스마트하고 비용 효율적인 방식으로 소중한 시간을 절약합니다.
또한 이 장치는 실외용으로 제작되었으며 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에 설치할 수 있습니다.
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 사용 편의성
일반 어플리케이션
사례 연구
리프팅 스테이션 또는 습식 우물
사례 연구
리프팅 스테이션 또는 습식 우물
측정된 레벨에 따라 Rosemount 1208 및 3490을 사용하여 리프팅 스테이션이나 습식 우물의 펌프를 제어하고 과충진을 방지하며 펌프의 공회전을 방지하여 펌핑 작업을 완전히 자동화할 수 있습니다.
Rosemount 1208 및 3490은 빠르게 설치 및 구성할 수 있으며, 이를 통해 폐수 배출을 모니터링하고 기록할 수 있습니다. 또한 Rosemount 3490을 이더넷으로 연결하면 기록된 데이터를 Microsoft Excel 형식으로 다운로드하여 동료나 규제 당국과 쉽게 공유할 수 있습니다.
Rosemount 1208 레벨 및 유량 트랜스미터는 탱크 상단까지 지속적이고 신뢰할 수 있으며 정확한 레벨 계측을 제공하므로 탱크 활용률 및 공급 제어 능력이 향상됩니다. 이 센서는 부식 저항성이 있는 PVDF 플라스틱 하우징을 갖추고 있어 화학 물질 저장 탱크와 같은 기본 화학 응용 분야에 적합합니다.
How to install the Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter on your applications - Basic...
How to install the Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter on your applications - Basic mounting instructions
Why is Radar Level Technology Superior to Ultrasonic Technology: Turbulence Test
Emerson's Vladislav Snitko explains the differences between ultrasonic devices and radar level transmitters by comparing performance differences in an outdoor application with turbulent water.
Why is Radar Level Technology Superior to Ultrasonic Technology? Windy Conditions Test
Emerson's Vladislav Snitko demonstrates the differences between ultrasonic level devices and radar level transmitter performance in an outdoor windy application.
How to connect the Rosemount 1208A Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
Emerson's Arash Amanipour explains how to connect the Rosemount 1208A Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
How to connect the Rosemount 1208C Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
Emerson's Arash Amanipour explains how to connect the Rosemount 1208C Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Tank Volume Wizard
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to configure the wizard "Tank Volume" from the Rosemount 3490 Controller
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Differential Level Wizard
Emerson's Arash Amanipour explains how to configure the wizard "Differential Level" from the Rosemount 3490 Controller
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Open Channel Flow Wizard
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to configure the wizard "Open Channel Flow" from the Rosemount 3490 Controller
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Pump Control Wizard
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to configure the wizard "Level and Pump Control" from the Rosemount 3490 Controller
How to Download Log Data with the Rosemount 3490 Controller Using the Rosemount 3490 Web Interface
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to download logged data from the Rosemount 3490 through the Rosemount 3490's Web Interface.
How to Upgrade Rosemount 3490 Controller Firmware Using the Rosemount 3490 Webserver
Emerson's Arash Amanipour explains how to upgrade the firmware of the Rosemount 3490 Controller through the Rosemount 3490 Web Interface.
prev
next
지금 재생 중지금 재생 중
How to install the Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter on your applications - Basic...
How to install the Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter on your applications - Basic mounting instructions
지금 재생 중지금 재생 중
Why is Radar Level Technology Superior to Ultrasonic Technology: Turbulence Test
Emerson's Vladislav Snitko explains the differences between ultrasonic devices and radar level transmitters by comparing performance differences in an outdoor application with turbulent water.
지금 재생 중지금 재생 중
Why is Radar Level Technology Superior to Ultrasonic Technology? Windy Conditions Test
Emerson's Vladislav Snitko demonstrates the differences between ultrasonic level devices and radar level transmitter performance in an outdoor windy application.
지금 재생 중지금 재생 중
How to connect the Rosemount 1208A Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
Emerson's Arash Amanipour explains how to connect the Rosemount 1208A Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
지금 재생 중지금 재생 중
How to connect the Rosemount 1208C Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
Emerson's Arash Amanipour explains how to connect the Rosemount 1208C Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
지금 재생 중지금 재생 중
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Tank Volume Wizard
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to configure the wizard "Tank Volume" from the Rosemount 3490 Controller
지금 재생 중지금 재생 중
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Differential Level Wizard
Emerson's Arash Amanipour explains how to configure the wizard "Differential Level" from the Rosemount 3490 Controller
지금 재생 중지금 재생 중
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Open Channel Flow Wizard
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to configure the wizard "Open Channel Flow" from the Rosemount 3490 Controller
지금 재생 중지금 재생 중
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Pump Control Wizard
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to configure the wizard "Level and Pump Control" from the Rosemount 3490 Controller
지금 재생 중지금 재생 중
How to Download Log Data with the Rosemount 3490 Controller Using the Rosemount 3490 Web Interface
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to download logged data from the Rosemount 3490 through the Rosemount 3490's Web Interface.
지금 재생 중지금 재생 중
How to Upgrade Rosemount 3490 Controller Firmware Using the Rosemount 3490 Webserver
Emerson's Arash Amanipour explains how to upgrade the firmware of the Rosemount 3490 Controller through the Rosemount 3490 Web Interface.