定置ガス検知技術について

定置ガス検知器について

危険な状況を発生する前に、可燃性および有毒ガスの漏洩を正確に検出します。

ppl-rmt-point_gas_detection-fix_gas_detection

定置ガス検知ソリューション

固定ガス検知ソリューションは、ガス漏れや可燃性および有毒ガスの不注意な放出を検出するために使用されます。固定ポイントのガス検知器は、ガス漏れが発生する可能性がある場所に永久的に取り付けられ、作業者、機器、施設を守ります。これらのガス検知器は、通常、より高いレベルの安全性または制御システムと通信します。

詳細を読む...
クリックして続きを読む 定置ガス検知ソリューション

動作方法

触媒検知

触媒センサを使用するガス検知器は、センサの標的ガスの触媒燃焼から生じる電圧の変化を測定することで機能します。対象ガスにさらすと酸化し、センサ抵抗に沿って温度を上昇します。高温で生じ得るオフセット電圧により、ガス漏れのセンサ信号警告が発生します。触媒ガス検出器は、有機ガスと無機ガスだけでなく、ガス混合物も検出できます。

電気化学検知

検知電極上の有毒ガス分子が反応するときに電流を発生させて、電気化学検知作業を行うガス検知器。直接生成される電流は、有毒ガスの存在量に関係します。電気化学ガス検出器は、硫化水素、酸素、一酸化炭素の検出に最適です。

有毒ガス検知器

毒性ガス検出器、蓄積ガスの漏洩を検知して、大気が有害なレベルに達する前に、アラーム信号を起動し警告を発するか、または機器を遮断します。

毒性ガスの濃度に頻繁に使用される計測値は、百万分率パーツ・パー・ミリオン(ppm)と十億分率パーツ・パー・ビリオン(ppb) です。

  • 例えば、1 ppm は、合計百万個のボールで満たした空間に赤のボール 1 個があるのに等しいことになります。この赤のボールが 1 ppm を表します。
    • 100%V/V = 1,000,000 ppm
    • 1%V/V  = 10,000 ppm 

可燃性ガス検知器

固定可燃性ガス検知器は、発火する前にガスおよび可燃性蒸気を探し、可燃性ガスは酸素と発火源だけで危険な状況を生み出すため、発火前に探します。そのため、発火前に可燃性ガスの漏れを検出することは、危険な火災や爆発を防ぐために不可欠です。

可燃性混合物を作り出す気体/空気の濃度の制限された帯域が存在します。この帯域はそれぞれの気体および蒸気に特有で、爆発上限(UEL)として知られる上限と爆発下限(LEL)として知られる下限によって範囲が示されます。

ガス検知器の配置

固定ガス検知器は、リークポイントの可能性があるエリアに配置できます。ガスクラウドがガスセンサと接触して警告を発する必要があるため、周囲の空気の動きはガス雲がドリフトする可能性があるため、複数のガス検出器を使用することができます。

このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。