"En el proceso de extracción de gas de esquisto, los separadores se utilizan para evitar el arenamiento en la mezcla de petróleo, gas y agua. El nivel de arena en el separador necesita un control cuidadoso para garantizar que no
causa abrasión de la bomba debido a que la arena se extrae por las tuberías y hacia las bombas.
El contenido del separador incluye sólidos y líquidos. A medida que la capa de arena asentada y sedimento se acumula en la base del recipiente, se requiere una alarma que alerte a los operadores de que se ha alcanzado el nivel crítico de modo que la limpieza pueda programarse antes de que los sedimentos se introduzcan en las tuberías".