El germen de trigo, al igual que el salvado, es un subproducto de la molienda del trigo y sirve como un aditivo para diferentes tipos de productos horneados. Tras el proceso de molienda, se almacena en silos antes de ser enviado. El germen de trigo se vende y se envía a granel, y los productores de harina necesitan monitorear con precisión el inventario restante en el silo para garantizar que la empaquetadura y los cronogramas de entrega se pueden cumplir. La instalación de interruptores de nivel adicionales evita el sobrellenado que puede provocar derrames.