La dextrosa es uno de los azúcares que se producen de la molienda húmeda del maíz. La dextrosa es un producto final y su inventario debe ser conocido por la programación de envíos. Tiende a ser una sustancia pegajosa, por lo que se puede acumular en las paredes de los tanques y los instrumentos. La capacidad para detectar la acumulación permite programar el mantenimiento adecuado. La tecnología de medición de nivel sin contacto es adecuada para la medición de materiales pegajosos propensos a la acumulación