La corrosión de las torres de crudo se ha estudiado y documentado bien a lo largo de muchos años. La agresividad de los ataques corrosivos en el sistema de destilados superiores es una función de la cantidad de cloruro presente en el sistema. El lugar de mayor riesgo de fallos se produce en el punto en que se condensa la primera gota de ácido clorhídrico, porque este tiene un pH muy bajo, conocido como punto de rocío. Una estrategia de mitigación de la corrosión ácida en los destilados superiores del crudo es el tratamiento químico, ya que puede llevarse a cabo durante la ejecución sin necesidad de paradas. El uso de los datos de corrosión en “tiempo real” obtenidos de los sensores instalados en el sistema de tuberías de los destilados superiores del crudo proporciona un entendimiento eficaz de la eficacia del programa de tratamiento químico de los destilados superiores, lo que permite al operador ajustar la dosis del producto químico de tratamiento para estabilizar la corrosión y evitar interrupciones no planificadas o la pérdida de contención. Esto, a su vez, da lugar a un aumento de la vida útil del activo de la planta y la seguridad del proceso.