Válvulas de control contra sobrecorriente del compresor

Válvulas de control contra sobrecorriente del compresor

Protegen contra la sobrecorriente del compresor y mejoran la estabilidad con los ensambles optimizados de válvulas contra sobrecorriente de Fisher.

Válvula de control contra sobrecorriente del compresor

¿Qué ocasiona el sobrevoltaje del compresor?

El sobrevoltaje se define como el punto de operación en el cual se alcanzan la capacidad máxima del compresor centrífujgo y los límites mínimos de caudal. Cuando la presión del pleno detrás del compresor es mayor que la presión de salida del compresor, el líquido tiende a revertirse o incluso a regresar al compresor. En consecuencia, la presión del pleno disminuirá, la presión de entrada aumentará y el caudal se revertirá de nuevo. Como resultado, el compresor pierde la capacidad de conservar el pico máximo cuando ocurre un sobrevoltaje y todo el sistema se vuelve inestable. El sobrevoltaje también puede ocasionar que el compresor se sobrecaliente hasta el punto en el cual la temperatura máxima permitida de la unidad se supera u ocasiona daño al cojinete de empuje debido a que el rotor cambia de atrás hacia adelante del lado activo al inactivo.​​​​​​​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué ocasiona el sobrevoltaje del compresor?

Ventajas de las válvulas de control de sobrevoltaje

Generalidades

Estas válvulas detectan cuando una etapa de compresión del proceso está llegando al sobrevoltaje y en consecuencia toma acción para revertir el momento del punto de operación hacia la línea de sobrevoltaje. Esto disminuye la presión del pleno y aumenta el caudal a través del compresor, resultando en condiciones de trabajo estables. Esto se logra usualmente al abrir una válvula de control en una línea de reciclaje, regresando el gas de descarga a la entrada del compresor por medio del enfriador de succión. El aumento resultante en el caudal de volumen de entrada del compresor mueve el punto de operación lejos del sobrevoltaje.

Estos ensambles están formados generalmente de una válvula de control, actuador, controlador de válvula digital y otros accesorios como amplificadores de volumen.

Control de la desaceleración

Un actuador de doble acción da un rendimiento óptimo para la tecnología para evitar el sobrevoltaje. Proporciona un rendimiento simétrico en cualquier dirección proporcionando un rigidez y capacidad de control óptima.

Una válvula de retención da un rendimiento a máxima velocidad cuando la válvula se mueve lejos del tope de carrera, con capacidad de alcanzar la capacidad requerida en menos de un segundo.

Reducción de ruido y vibración

Los efectos del ruido y la vibración pueden dañar más el compresor y poner en riesgo la eficiencia.

El ajuste de la válvula de múltiples vías, múltiples etapas tiene la capacidad de reducir los niveles de ruido tanto como 40 dBA. Patrones de caudal formados por discos de corte láser que ayudan a garantizar la atenuación de ruido repetible y la vibración reducida del tubo.

La tubería y los accesorios resistentes a la vibración ayudan a eliminar las fallas en el campo

Monitorización del comportamiento y estado del sistema

Conocer cómo se comporta su sistema es clave para predecir cuándo se requiere un mantenimiento o intervención.

Con los instrumentos que revisan automáticamente la condición de la válvula durante cada prueba de apertura parcial, los diagnósticos como la fricción de la empaquetadura de la válvula, fuga de la ruta del aire, válvulas que se pegan, razón de compresión del resorte y fijación en el banco se pueden recopilar, ver y analizar mientras la válvula sigue en servicio, sin afectar el proceso.

Noticias y casos de estudio

The compressor anti-surge control valve is at the center of the anti-surge recycle loop and is integral to achieving reliable compressor operation and designed to prevent compressor surge events. Learn about the main components that make up this field-proven solution.

C007 - X0312_no certs

Artículo: Optimización del rendimiento de la válvula antivoltaje

Joe DeMonte describe cómo seleccionar las válvulas contra el sobrevoltaje correctas

para lograr y conservar el más alto nivel de rendimiento.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.