Revolución en la tecnología de radar sin contacto
Aprenda sobre la revolución que significa la tecnología de la onda continua de frecuencia modulada (FMCW) para los transmisores de nivel de 2 hilos por radar para mediciones sin contacto.
Una revolución en la tecnología permite que se use la tecnología de onda continua de frecuencia modulada (FMCW) con dispositivos de radar de dos hilos de baja potencia.
La tecnología FMCW permite al radar recopilar más datos, lo que proporciona una mejor confiabilidad y precisión.La fuerza de la señal maximizada ofrece un mejor margen para manejar condiciones difíciles del proceso, como espuma, turbulencia y condensación. Más información sobre nuestras últimas generaciones de radares FMCW, de los inventores de la medición de nivel de radar.
This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.