El pH se mide en la descarga del separador API en refinerías para mejorar la eficiencia de los procesos de tratamiento secundario de desechos, como la floculación. Durante este proceso, el sensor de pH se suele revestir debido a que el aceite se emulsiona, lo que obliga a realizar limpiezas frecuentes y hace que la vida útil del sensor sea corta. El sensor de pH Rosemount™ 396P está diseñado con una unión de referencia resistente al revestimiento para reducir la limpieza y proporcionar la máxima vida útil del sensor en separadores API.