Cuando se realizan operaciones de pruebas en pozos, mover equipos grandes y pesados de un lugar a otro puede resultar un desafío. Puede implicar múltiples instrumentos y complejidad, como también una logística importante y la coordinación con varios proveedores. Al utilizar el caudalímetro multifásico Roxar 2600, puede tener la seguridad de contar con un instrumento de medición de alto desempeño, que le proporcionará los datos que necesita. La solución compacta y liviana es fácilmente transportable y contribuye a la eficacia y eficiencia de sus operaciones. Gracias a la interfaz de usuario web intuitiva y fácil de usar, la eficiencia se garantiza aún más.
Los caudalímetros multifásicos (MPFM) Roxar 2600 caracterizan de manera precisa los regímenes de caudal y proporcionan información fundamental sobre las capacidades de producción del pozo. Construido sobre una plataforma tecnológica escalable, el procesamiento de señales y la electrónica de campo del medidor avanzado proporcionan mediciones sensibles y una cartografía completa del caudal. Utilice este medidor modular para mejorar la optimización de producción, el aseguramiento del caudal y las pruebas en pozos, mientras se cumplen todas las condiciones del campo y los requisitos de costo.
As oil and gas operators worldwide adjust their production methodologies and target more challenging reservoirs, the flow profiles from the wells are becoming significantly more varied and dynamic, and the demands on the instrumentation increase. To address these demands in multiphase measurement, Emerson restructured how the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter now processes sensor signals, self-verifies calculation modules and automatically selects the best-suited measurement modes at any given moment. This ensures that operators receive reliable oil, water and gas measurement, without the need for frequent reconfiguration, even in the most challenging field conditions.
At different pressures and temperatures, the interaction between the oil, water and gas phases of the multiphase flow constantly changes. An extensive PVT calculation engine is now embedded within the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter flow computer software, which supports several equations of state models and property libraries, ensuring volumes are correct as pressures and temperatures change.
Layer detection and compensation features are built into the embedded software of the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter to protect the integrity, reliability and robustness of the measurement results provided by the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter.